详情页
首页>资料大全>企业资讯
2012年世界LED照明产值有望达到110亿美元
中国电子网    发表于   2012-09-11

标签LED  照明  光源

据相关专家表明,由于LED照明产物受限于灯具无法通用、球泡灯亮度缺乏、LED光形有别于传统照明产物、产物单价过高级要素,招致2011年全球全体LED照明(包括LED光源、LED灯具及关联零组件)产量生长缓慢,估量仅有87亿美元,2012年可望生长至110亿美元,年增26%;而2015年上看192亿美元,年复合生长率近20%。

近年来LED照明生长速度缓慢,但从2012年开端,跟着各国政府连续推广禁用白炽灯方针,LED照明工业远景建立。后白炽灯时期曾经降临,使用商场将从野外照明优先开展,商用照明、工业照明、车用照明居次,终再浸透进家用商场,将来4年内为LED规划照明商场的终关键期。

由于LED光源具有高演色性、高可塑性等特质,当前在野外修建用照明及野外显现萤幕的浸透率已达90%,再加上路灯的补助方针,LED户外照明生长速度也于其他类型照明。

不同于野外照明的疾速开展,专家认为LED家用照明的阻止,价格昂贵、亮度缺乏将成为商场开展受阻的要素,因而全体LED照明浸透率将首先面对20%瓶颈,一旦打破后将会有爆发性生长。

虽然目前LED室内照明开始广泛使用于商场,酒店等商业领域,但如需真正爆发亦还有一段历程,一流LED网认为,2012年以前是LED照明生产企业在摸索,在实践,2012年以后,消费者也会有一个摸索和适应的过程,我们预计这个时间应该在2012-2015年之间!

标签: 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续