详情页
首页>资料大全>企业资讯
ARM高管:英特尔远不是对手
电子工程网    发表于   2012-09-11
据国外媒体报道, ARM 高管称,ARM的架构广泛应用于目前的智能机和平板电脑中, 英特尔 要想与竞争对手ARM在芯片功耗上匹敌,依然“路漫漫其修远兮”。

在接受科技网站DigiTimes采访时,ARM市场和战略部门副总裁诺埃尔-赫尔利(Noel Hurley)承认,英特尔在移动 处理器 市场上已经有了一定的进步,但ARM在芯片功耗上依然拥有巨大的竞争优势。ARM芯片的低功耗使移动设备的电池巡航时间更长。

到目前为止,英特尔已将1.6GHz的Atom Z2460芯片成功打入了中国、印度和其他美国以外的市场,这些市场上不少热门安卓手机都采用了英特尔的产品。此外,英特尔在平板电脑市场上也有较大的动作,如微软Windows 8操作系统即将在今年10月发布,不少采用该系统的平板电脑同样也采用了英特尔的芯片。

有专业人士表示,作为世界的电子消费市场,美国才是检验一款产品是否真正成功的试金石,英特尔不应认为自己在新兴市场上取得了一点成绩,就可以迅速超越ARM,这是非常不现实的。
下周,英特尔年度开发者论坛将在旧金山开幕,英特尔可能会宣布移动设备领域的战略。英特尔在过去几十年里一直统领PC产业的霸主,但自从苹果五年前推出iPhone,英特尔在目前蓬勃发展的移动设备市场上就一直毫无建树。

随着x86系统级芯片Atom的推出,英特尔成功将芯片平均功耗勉强降至1瓦特的水平。不过,ARM早就借此取得成功。

功耗方面,英特尔目前的Atom Z2460 SoC(代号Medfield)只是在基准测试上勉强具备了同ARM芯片相当的竞争优势。采用ARM芯片的智能手机包括苹果iPhone 4S和三星Galaxy SII手机。

然而,在实验室里表现优越的产品并不一定能获得消费者认可。但英特尔的市场公关能力也不能小觑。目前,英特尔正在制定自己的产品路线图,希望凭Atom芯片的良好表现拉动旗舰级酷睿和Xeon产品线在PC和服务器市场上的销量。这意味着英特尔会将自己的资源更多的向Atom这边倾斜。

如果32纳米级的Medfield芯片可以如愿成功打入移动设备市场,英特尔可能会在2013年推出22纳米级的Silvermont芯片,在2014年推出14纳米的Airmont SoC芯片。

ARM的高管们认为英特尔目前的举动不足为虑,移动设备市场和PC时代大不相同,英特尔的过时战略不一定奏效。

来源:赛迪网

标签: ARM 英特尔 处理器 安富利采购 E络盟采购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续