专利一般是专利权的简称,专利的保护有时间和地域的限制。中国专利法将专利分为三种,即发明、实用新型和外观设计,其中,发明专利权期限为二十年,实用新型专利权和外观设计专利权期限为十年,均自申请日起计算。同时,一个国家依照其专利法授予的专利权,仅在该国法律的管辖的范围内有效,对其他国家没有任何约束力。涉及到LED专利,同样具有这些特点。
随着全球化、数字化、生物科技革命的急速发展,作为无形资产的LED专利,对企业变得尤为重要。对大型企业尤其是国外掌握LED核心技术专利的企业而言,依靠LED专利可取得的资产,近年来该资产占其总资产收入的比例竟可高达70%或80%。对于中小企业而言,由于缺少一些替代工具,一项或多项关键LED专利技术就可能决定整个企业的生死命运。
但是,由于中国LED行业起步较晚,关于LED专利申请、LED专利保护的工作开展较为滞后,使得中国LED企业在面临激烈的市场竞争时,因没有LED专利这个利器,很难掌握竞争的主动权,往往处在较被动的位置。
为了在全球LED市场竞争中占领较好的位置,一些有先见之明的中国企业,也开始通过各种方式,发展LED专利,但中国LED企业如何应对目前面临的专利布局,终能否在全球LED核心技术专利营中夺得一席之地?
外企进驻,中国LED产业喜忧参半
业内统计,随着中国政府的大力推动和LED上游设备及LED蓝宝石基板材料等基地的大规模建设,预计2015年中国LED产业将达到5000亿人民币的规模。为了争夺这一大得诱人的市场蛋糕,全球众多LED厂家纷纷将中国市场定为未来着重发展的区域,这对蓬勃发展中的中国LED产业来讲,可谓喜忧参半。
全球LED重要企业将中国作为未来几年重要战略市场,不仅可以加速中国整体LED产业的发展步法,还可促进中国LED产业结构的进一步完善。但是对中国LED企业、尤其是缺乏LED专利的企业来讲,外企的大规模涌入,带来更多的是市场竞争的加剧。
中国国家知识产权局研究中心主任毛金生先生发表“中国LED产业专利现状及对策”时,曾指出:以全球LED专利布局来看,日本强,专利数比重占全球28%,而中国大陆占全球比重仅9.3%。在LED芯片基片制造方面,中国近90%的企业选择向日本日亚化学缴纳不菲的专利费。
虽然近几年中国大陆地区LED照明技术专利申请率全球,既包含来中国投资的海外企业申请的专利数量,也涵盖中国本地企业申请额。但在中国原创的专利申请中,实用新型专利比例高达68.5%,发明专利申请量占比仅为31.5%,专利申请的结构有待优化,同时在华的外资企业申请量较大;中国大陆LED照明专利申请总量中,涉及市场应用、封装的专利申请分别为2.1万多件和3000多件,分别占申请总量的82.5%和12%,而涉及产业上游的外延技术和芯片制造的申请量差距明显。
中国LED企业为LED国际市场上专利维权的弱者
在这种情况下,多数中国LED企业笼罩在随时被起诉的阴霾下。同时,也有业内人士指出,中国是LED生产大国,但不是技术强国和应用大国。近些年来,中国的LED企业凭借成本优势在海外市场扩张飞快,这给国际竞争对手带来了压力,加之国际大厂对飞速发展的中国LED市场虎视眈眈,中国企业如果依然靠低价、低技术,甚至模仿发展模式打拼国际市场,一旦遭遇专利纠纷,就无还手之力,这就使长期徘徊在低端的中国企业成了LED国际市场上专利维权的弱者。
2008年美国突然发动的“337调查”,虽然终以和解收场,但中国被诉企业却付出了高额的和解费。为了应对这种专利突袭,中国官方和一些LED企业开始注重发展LED专利。
中国政企联合,寻找LED专利纷争突破口
中国大陆政府计划在十二五期间强化大陆LED上游磊晶及芯片专利布局,以补足大陆在LED上游专利所出现缺口,同时,制定LED国家及行业标准,以加速LED应用产品普及率。2011年,LED产业发展活跃的深圳市,成立了LED专利联盟,搭建了大陆首家LED专利数据库。
德豪润达董事长王冬雷也曾公开表示,德豪润达收购韩国EPIVALLEY公司主要是冲著专利去的,有专利护身,德豪润达的LED应用产品才可能销往日本等国外市场。
浙江阳光照明2010年称,将投资人民币123.76 万元,收购一家日本LED公司LIREN的股权,投资完成后阳光持有该公司30.188%股权,阳光收购这家企业看中的就是其研发能力及所持有的知识产权。