详情页
首页>资料大全>企业资讯
马化腾周鸿祎隔空喊话:坚决反对假借用户之名
新浪科技    发表于   2012-09-12

腾讯CEO马化腾

     2012年中国互联网大会今天在北京举行,腾讯CEO马化腾在会场发表主题演讲时谈及移动互联网安全问题,他强调腾讯坚决反对假借用户之名,做一些用户难以辨别的事情。

   此前腾讯曾与360以“用户名义”打了一场3Q大战。而360近期则与百度在搜索领域开打3B大战。虽然马化腾没有指名道姓,但他强调,“我是坚决反对假借用户之名,利用安全进行用户难以辨别的用户信息搜索。”

  在说到这部分时马化腾提升了音量,“可能说得更夸张一点,我更反对军国主义思想,如果说刚刚发生的卢沟桥打响是小事件,那未来必然会演变成南京大屠杀。”

  马化腾表示,腾讯将成立10亿元的安全基金,鼓励更多创新公司共同解决安全方案。

  随后登场发言的奇虎360 CEO周鸿祎则表示,“现场观众可能失望了,我近说话比较注意。平常口水吐多了,可能该吐口水的时候就不吐了,领导说每次吐口水都有你,近发誓不再吐口水。”

  周鸿祎并没有直接回应马化腾的质疑,但他笑称,“感谢马化腾替我做了很多宣传,移动互联网安全确实是很重要的事情,也是我们360正在持续做的事情。”
以下为马化腾演讲实录:

  马化腾:尊敬的理事长,尊敬的各位领导,各位嘉宾,大家上午好!首先非常荣幸能够参加本届互联网大会,有机会和大家分享一下互联网行业,大家刚才谈到移动互联网行业的看法。

  刚才我发现会议的资料里看到非常多的创新型的企业,正在诞生,而且他们很多的产品,我估计有超过一半的数量是在移动互联网方面。所以我们看到整 个移动互联网是大势所趋。对整个产业环境,甚至是全球的互联网,不仅是中国互联网这些企业来说,我们都共同面对一个新的未知的领域,正因为有很多新的游戏 规则,也有很多新的用户行为方式。根据调查,到6月底手机上网用户达到3.88亿,到现在9月份,必然已经突破4个亿,这已经超过过去台式和笔记本电脑上网终端数字。

  拿腾讯自己的数字来看,我们核心的QQ在线和它的消息量,很早时间已经超过一半是来自由手机的终端来接收的。包括我们的社交平台QQ空 间,我们分析它里面的图片,目前每天上传数字超过2亿张,高峰期超过3.6亿张,其中我们看到照片来源已经有超过53%的数量来自手机终端拍摄的照片,这 是一个很明显的趋势。

  新一代基于智能手机的及时通讯产品,微信在去年年初推出,仅仅用了14个月,在今年3月份超过一个亿的注册用户。在这个月,我相信仅仅用了半年时间,可以再翻倍,翻到2亿。

  种种的趋势看来,移动互联网已经是大势所趋,PC互联网现在已经进入了平台区,在未来可能比过去从流量和使用市场来说,会远远小于移动互联网。这个结论出来了,所有的产业上下游,所有的从业者都应该勇敢地去拥抱这个变化。

  下面谈用户联网的产品特点。和过去PC互联网不一样的是,整个PC互联网的入口是由少数的互联网公司,包括像搜索引擎或者客户端工具的流量入 口,可以说是比较寡头的失败,但是我们看到在移动互联网,APPstore产业体系引入到移动互联网当中,我们看到百花齐放,很多小的甚至一个人公司的产 品,都有可能在一夜之间爆红。

  这样的模式其实是一种新的形态,但是我们也要看到对产品的要求质量越来越高,因为用户安装了这个APP,很可能用5秒到10秒之中,他弄不懂, 觉得不好用,就把它抛弃了。但是说一分钟之内他觉得很有用,对他的生活,对他的效率,对他节省时间,对他的咨询或者娱乐时间很有价值,会迅速告诉身边的朋 友,甚至通过移动社交网络发布出去,瞬间在APPstore排名快速增长,继而引发更大量的下载。

  现在看到很多APP突然火爆,往往在三天到一个星期,它的决胜期可能在一个月之内,一个月可能不行,基本后面按照老思路做,肯定是死路一条,必然要想新的创新路子,才有可能成功。

  所以产品为王的年代似乎改变来临。另外一个谈了很多SOLO,移动互联网肯定是梦网,但是它的社交本地化的特点是非常强的。

  我们看到手机的终端和电脑的不同,是因为它有随时随地和人联系在一起,它不会像传统的电脑说有可能你收不到或者你现在没有机会用电脑,而且它有 很多的地理位置信息,所以这里诞生一个新的机遇就是OTO,我们基于手机QQ和微信,做了大量有关的服务,目前数据对ALBS调用高达7亿次,这是非常惊 人的数字。同样有新的特点,二维码,可能大家有点陌生,腾讯和微信产品大量推广二维码,这是线上和线下的关键入口。

  通过手机终端,可以实现过去PC很难做到的跟现实中的它后端蕴藏的丰富的网络资讯,用这个方式来结合。因为你通过摄象头拍摄二维码,有一个新的 名词叫扫一扫。微信在强化扫二维码的功能之后,我们希望把这个行为定义为更加普及,老百姓看到就去扫的概念。前几天在网上看到新的名词扫墓,看到墓碑有一 个二维码,一扫描,能看到墓碑的主人过去的生平介绍,他的应用介绍,这都是OTO的典型应用。

  第二大点谈一下建立开放平台,今天大会的主题也是开放。腾讯在去年,腾讯的开放,我们在的QQ空间开放平台推出之后,成为中国的开放平 台,不管从开发者数量,从分成的数量来看,都是非常成功。今天在移动互联网时代,也进一步推广开放平台战略。包括手机QQ,尤其在微信刚推出的天,就 建立了它的开放平台。

  我们希望其他的APP,包括竞争对手的APP也好,都可以和微信做整合,我们开放深层的接口。也包括近推出的微信沟通帐号平台,让更多的中小企业,甚至个人用户,能够享受微信整个通信的技术架构和社交能力。

  未来腾讯的平台会更加深化开放,坚持有所为有所不为,把腾讯的云计算能力、运营能力、服务能力和平台能力都贡献出来,和开发商一起成长,打造一条健康的生态产业链。

  第三大点想谈一下安全隐私保护。智能手机和传统的终端的区别是下载软件,下载程序有很大的隐患,近一项报告表明,抽查安全系统有七个流行 的应用商Appstore,三百余款应用有58%存在泄露隐私行为。这里有的是正常行为,但是用户无从辨别哪些个人信息会滥用,腾讯对手机安全是非常重 视,而且投入巨大,我们坚持认为安全领域尤其是手机安全领域不是一家两家的企业的事情,它是所有行业,甚至所有开发者都应该共同参与的事情。

  我们希望在这个领域里,我们更欢迎的是有序的竞争,同时我想坚定不移地表达这个观点,我是坚决反对假借用户之名,利用安全进行用户难以辨别的用 户信息搜索。可能说得夸张一点,我更反对军国主义思想,如果打响的是卢沟桥事变,必然会演变成南京大屠杀。希望腾讯能够让安全回归安全,我们希望所有业界 厂商和运营商一起,能够共同合作,大家一起来探讨移动互联网新一代专业安全解决方案的未来。

  借这个机会在这里宣布,腾讯将投入10亿元安全创新基因,鼓励更多企业进入安全防护大家庭,共同为移动互联网传播发展保驾护航。以上是我关于互 联网的看法和思考,感谢各位的宝贵时间,希望行业协会,现在已经做了大量的工作,副理事长也特别关注这个事情,我们也希望大家能够共同坐下来,把一些竞争 情况,如何有序化,如何长治久安,而不是头痛医头,脚疼医脚,如何能长久治下来,这是我们企业长期共存的基础。谢谢大家!

 

标签: Mouser 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续