爱立信资深副总裁兼首席技术官艾华信9月10日在接受通信世界网专访时表示,爱立信希望能够在中国TD-LTE标准部署方面发挥作用,起到主力作用,特别是在系统功能和系统的建立方面,帮助中国推动此系统的发展。
看好TD-LTE未来发展
艾华信表示,随着智能手机带动的移动宽带系统的大量部署,对频率的需求在未来将会越来越大。目前在所许可的频谱方面,未来十年内整个通信业所能使用的频谱就只有1G赫兹。对于4G发展而言,在未来很重要的一点是要考虑到不同形式的频谱的需求形式,同时以有效的方式部署。由于在频谱方面的大量需求,全球每个国家都非常关注TD-LTE的发展。目前在全球很多国家部署的LTE方案,多数都是FDD标准的,但未来TD—LTE方案的部署会越来越受到重视。爱立信非常关注中国移动在TD-LTE上的动向和举措。艾华信说,由于LTE技术的大力发展,爱立信在全球部署LTE FDD、TD-LTE方面取得成功。这两个技术能够进行很好的协作,爱立信开发的解决方案正是针对这两个系统的。因此,中国移动香港选择爱立信在香港部署TD-LTE、FDD LTE融合网络系统。此外,TD-LTE建设要考虑与原有GSM系统的过渡,因为GSM有巨大的装机容量。爱立信近在广东做了一个演示,重点展示了基站系统能同时自如处理GSM和TD-LTE信号。
艾华信表示,由于TD-LTE和LTE FDD是密切关联的技术,爱立信在这方面也进行着同步的和无缝开发,爱立信的解决方案能够同时适应这两种技术的发展。 艾华信说:“我们在4G系统方面所获得的宝贵经验,能够同时适用于这两个制式。爱立信正和全球不同的运营商合作,也和中国移动这样的运营商合作,使其能够根据部署时间表顺利部署TD-LTE系统。”
目前爱立信在全球五大洲30个国家签署了67份LTE/EPC合同,占据了60%的市场份额。此前它与中国移动香港公司签署协议,双方计划在香港合作建设一张LTE FDD/TDD的融合网络。针对在TD-LTE方面获得合同不多的问题,艾华信表示,评价TD-LTE解决方案的成功,不仅要看签署合同的数量,更多要看与其相关的用户的数量,“我们更关注的是与TD-LTE解决方案相关的用户数,而不只是所签约的合同的数量”,他说。
推LTE部署5点经验,强调TD-LTE一定要简化
艾华信认为,在4G系统演进过程中,不可避免面临不同系统共存的问题,要关照好不同系统使其很好的共存是一个很困难的任务。艾华信重点介绍了爱立信在全部全球部署LTE的五点经验。
一是在LTE系统的演进过程中,不仅要侧重于系统的无线电部分,同时也要侧重IP。在4G系统而言,它是真正意义上的全IP系统。在目前全球很多运营商都在建设IP骨干或者IP核心,这个核心是和4G、3G、2G系统共用的,是统一的IP核心。
二是在TD-LTE的发展过程中, 随着更多的TD—LTE终端的应运而生,终端电池的续航能力将是非常重要的。用户非常希望在一天使用TD—LTE手机的时候能够不充电,能够自如的享受所有服务。爱立信将继续加大LTE终端的研发力量,推动终端的发展,利用CSFB(Circuit Switch Fall Back,电路交换回落)的技术使终端的移动无线电的频点同时支持TD—LTE和GSM的系统。这两个系统之间互为备份,互为支持,不这样的话会耗费终端 电源 的太多功率。这是爱立信在美国推行的LTE系统获得的经验,LTE和GSM互相支持是非常重要的。
三是4G系统一定要实现系统的高性能,因为3G系统已经出现,大家都耳熟能详,用得也很多,所以4G系统的出现,一定要在用户体验上带来更好的体验。这意味着基站系统再处理能力上要得到大幅度的提升,以便实现高性能。
四是推出TD-LTE系统的时候,尽可能简化,不要使其显得过于复杂,它所提供的业务应该是易于使用的业务,在全球各个国家都应该是这样的。爱立信目前重点解决4G系统间如何实现平滑与Wi-Fi系统的切换。
五是在开发LTE标准的时候,要推行自组织网络的概念,也就是4G网络应该能够实现自优化。在这个过程中核心的一点是要实现端到端的系统,并且这个系统是高性能的。
相关新闻:【更多新闻】
我国主导的4G技术TD-LTE 一年左右的时间内发放4G牌照
爱立信CTO艾华信:频谱短缺让TD-LTE机会倍增
TD-LTE有望实现一统华夏 28nm芯片2014年成熟
专家建议中移动拉拢广电合推TD-LTE