医疗电子产业近年来风生水起,全球医疗器械市场的年平均增长率达到10.6%。医疗器械产品国际贸易额每年以25%的速度增长,是当今世界经济发展速度快、国际贸易活跃、产品附加值高的工业门类,其发展速度远超过全球平均经济增长水平,基本没有受到现在的欧美经济增长乏力的影响。近日,21ic记者在参加由深圳创意时代主办的第五届中国国际医疗电子技术大会(CMET2012)北京站时了解到,家用便携医疗电子产品更是发展迅速,逐渐成为了主流产品。
现在家用医疗电子设备已经被美国《财富》杂志预测为21世纪前十年发展潜力的产业,成为各大厂商抢占的重点市场。在2010年,中国医疗电子市场中家用医疗电子设备就成为了国内仅次于成像设备的第二大医疗电子应用市场。受益于中国医疗保健体系的不断完善和居民医疗健康需求的持续增加,中国便携式医疗电子市场正在以年均27%的速度快速增长。
家用医疗电子设备主要包括:电子血压计、电子血糖仪、电子助听器、便携式心电图仪、便携式多参数监护仪、便携式超声波检测仪等。目前家用医疗电子设备绝大部分都是便携式产品,对于功耗、精度、体积大小等都有着严格的要求。
正是由于家用便携医疗电子产品的日渐普及,各大厂商都针对这一需求推出相应产品,以占领市场。
针对现在非常普遍的ECG/EEG/心率监测应用,德州仪器近两年就陆续推出了ADS129x系列产品,可提供3、6、12导联ECG,这套全面集成型的AFE不需任何外围器件,只要一颗单芯片足矣,并且有1、2、4、6、8通道可供选择,并且具有低功耗的特性。今年在CMET2012上,TI又推出了用于EEG的AFE ADS1299,相比分离式解决方案,其功耗降低达72%,板级空间减少95%,组件数量减少98%。
糖尿病发病率逐渐增多,家用血糖检测仪市场发展非常迅速。为了满足用户需求。安森美推出了基于Q32M210芯片的血糖仪方案,该方案相对于传统的血糖仪方案具备测量更加精准、强固特性、更加灵活等特点,而且基于Q32M210芯片的血糖仪方案的成本仅为4.5美元,相较于目前市场上的方案,便宜了1美元左右。
ADI亚太区医疗行业市场经理王胜则介绍说:“我们在超声领域提供的是线性的解决方案,AD8332/34是我们03年推出的,这也是一款金牌产品,而AD9271是业内个8通道模拟前端,今年7月份,我们又推出了业界首款片内集成数字I/Q解调器和抽取 滤波器 的8通道超声接收器AD9670。现在已经有采用这一方案的掌上超声仪推向市场。”
家用便携医疗电子产品除了这些健康检查诊断类产品之外,物理治疗类、康复保健类产品也非常受欢迎。可以预见,随着人民生活水平逐渐提高,家用便携医疗电子产品将有着更加广阔的发展空间。