监控存储容量不可控
俗话说谈钱伤感情,但是买卖双方本来就不存在"感情"问题,所以砍价也是市场的必然定律。又有人说,买的没有卖的精,其实这话不假,谁会做赔本的买卖呢?或许光听着吆喝你不觉得怎样,但是我得给您算算,这钱你到底花不花得起。
在视频监控领域,有很多的花销都是你看不见的,硬件设备置办齐全了,你的"软件"有是否跟上趟了呢?这里我们不是说软件系统,而是存储,一种在监控过程中产生的费用问题。当网络监控逐渐普及到家庭用户时,前端设备的花销或许明码标价,但是这后端硬盘存储却不由得你掌控了。
IP监控不适用家庭 存储费用让你囊中羞涩
很多人都不太重视监控存储的问题,笔者也理解大多数购买监控产品人的心里,高清晰的画质大过一切。其实买监控摄像机就和攒电脑一样,给你的需求定个位,自然配套的设备就出来了。今天我们来说一说让人忽略的网络高清监控存储的问题。
对于家庭用户来说,网络监控省去了布线的难题,同时还解决了远程监控的问题。但是后端存储你又是否了解呢?或许,关于存储容量我们可以通过一些公式来测算。在前几期的文章中,笔者也提到了关于录像文件大小的公式:码流*3600/8/1024=M/小时。现在我们就以IP监控摄像机为例,看一看用户到底要花多少钱。
网络监控摄像机设SD卡槽纯忽悠
我们以一台百万像素监控摄像机为例,图像质量我们设定为720p,在较为理想的情况下,监控摄像机的码流在3M,依照上面的公式推算,每小时视频录像文件3*1024*3600/8/1024=1350M,约1.32G。如果我们采用24小时不间断监控的话,一天所需要的存储空间31G。听着这是数字似乎有些吓人,但这只是刚刚开始。
不同的网络监控摄像机的SD卡槽
众所周知,当用户需求越来越多时,厂商也在全力地将产品变得尽善尽美。让普通消费者看到亮点是,许多IP监控摄像机增加了SD插槽。但是,目前市场上主流的SD卡还停留在16G和32G上,如果按照上述的存储空间和SD卡来说,一张普通的SD卡都不能满足一天存储需求;如果硬要选择64G或128G,那么这个价格我们又是否可以考虑硬盘存储了呢?
某购物网站上千元左右的SD卡
总结:对于百万像素网络高清监控摄像机来说,高清晰画质和便携式存储不可兼得。那么安防厂商在设计时,这个功能又是否太过鸡肋了呢?鱼和熊掌不可兼得,要画质OR要SD存储,从客观的角度出发,这不能成为产品的卖点,从理论上来说,这只是形式上的炒作而已。
码流不是定义存储空间因素
同样分辨率下,视频文件的码流越大,压缩比就越小,画面质量就越好。那么如果牺牲图像画质来换取较低码流从而减少存储空间的话,又是否可行呢?同样,我们也可以控制码流。
下图是笔者在测试一款家庭网络监控摄像机时,通过控制码流而呈现的不同画质。图像分辨率均为720p,但是128k码流下成像大小为358k,而在4M码流下成像为567k。或许又有读者不解,同样是720p图像分辨率,同样在高带宽下的成像,为何存储空间相差如此之大呢?其实,这和编解码方式、图像处理技术也关系。图像经过多次压缩,存储空间自然减少。
128k码流下成像
4M码流下成像
自从有了网络监控以来,人们在围绕高清图像之余,对存储空间情有独钟。这其中很大一部分原因就是不可控制的存储容量。不用的用户对于图像画质的要求不一样,从而导致存储空间和存储设备的投入不一样。何时能够将整套监控系统成本做到真实可控,那么对于网络高清产品普及似乎还可以翘首以盼。
我们再将问题转移到钱上,民用安防领域中大多数用户都为终端用户,不等同于涉及到单位或街道的大型项目。128G的SD卡标价1000元以上,这样的投入成本有些比例失调。如果将存储设备控制在整套系统的20~30%,这样才不会让你的口袋空空;若以上面笔者提到的存储方式,只能让消费者"囊中羞涩"了。