详情页
首页>资料大全>企业资讯
欧姆龙展示MEMS传感器 具有可感测红外线的高灵敏度。
中国电子网    发表于   2012-09-13

近日,欧姆龙(Omron)公司展出以MEMS微机电技术开发的D6T小型 红外热感器 ,它在检测部位应用了欧姆龙独特的MEMS技术,具有可感测红外线的高灵敏度。

欧姆龙的这款小型红外热感器能够直接用在手机上,装在摄像头的下方,把探测到的热度信息结合摄像头所拍影像通过屏幕展现给用户。而且在 传感器 专用的手机应用中,还有一个“Toohottoeat”功能,如果食物温度过高,就会建议用户先别食用。这样子就可以知道一杯咖啡的温度是不是太高啦。

当然了,如果弄一个传感器仅仅是为了探测咖啡温度,那也未免太大材小用了。这个传感器还能被应用在别的领域。例如安保,只要有人走过,其温度就会被探测到以提醒安保人员。

能够探测是否有人,自然就能够探测是否没人,例如某个特定的位置,如果热感应器探测到没有人在,就通知系统自动关小空调以节省能耗。在显示器前加装一个这样的热感应装置,也可以用户离开电脑的时候自动关闭显示屏。

不知道未来,会不会有更多的手机内置热感应器,就像现在大部分手机都内置了重力感应器一样呢?不过目前体积仍然是个问题,厂家们还是得想想办法把它的体积做得更小。而热感应器还能应用在什么区域,各位网友们有没有更多的创意呢?

欧姆龙研发的本款产品,可以广泛应用于身边的节能型家电、BEMS、HEMS、甚至FA领域,旨在通过特有的MEMS技术在该领域做出贡献。

标签: 传感器 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 Future采购 搜索平台

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续