详情页
首页>资料大全>企业资讯
苹果推出iPhone 5 交易商做空诺基亚
OFweek电子工程网    发表于   2012-09-13
  • 北京时间9月13日凌晨消息, 苹果 周二宣布推出 iPhone 5 ,将市场注意力全部吸引到了美国加州。而与此同时,近几周以来交易商正在做空 诺基亚 。

    金融服务软件公司SunGar旗下分析部门Astec Analytics执行理事蒂姆•史密斯(Tim Smith)称:“投资者正急于做空诺基亚。”他指出,在苹果发布iPhone 5的同时,诺基亚正在变成颇受交易商欢迎的做空对象。

    Astec Analytics称,诺基亚100%的可用美国存托凭证现都已被借入,合计1.75亿股。“借入成本正在迅速上升,表明做空者的需求正在增长。”

    当日,诺基亚股价在纽约证券交易所交易中小幅下跌0.36%,至2.78美元;过去52周,诺基亚价为7.38美元,低价为1.63美元。此前苹果已经发布了iPhone 5,这款手机采用4英寸视网膜显示屏,预装iOS 6操作系统,支持4G LTE网络。诺基亚在本月早些时候发布了搭载微软Windows Phone(微博) 8操作系统的Lumia 920和Lumia 820智能手机,但由于并未公布具体发布日期等细节信息的关系,公司股价一度大幅下跌。

    另一家智能手机厂商 RIM 股价则从一个月前触及的高点回落,其卖空股份总额近有所减少。史密斯指出:“虽然过去几个月时间里RIM曾受到市场密切关注,但大多数卖空者现在都已将注意力转向业内其他公司。”

    RIM股价在纳斯达克交易中下跌0.13%,至7.45美元;过去52周,RIM价为30.50美元,低价为6.33美元。苹果股价上涨0.24%,至660.87美元,此前曾触及668.57美元;过去52周,苹果价为683.29美元,低价为354.24美元。

  • 标签: 苹果 iPhone 5 诺基亚 RIM Element14采购 E络盟采购 Future采购 国外代购 国内采购

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续