就在业界开始盛传 苹果 将于本周发布新一代 iPhone 时,此时的苹果已经处在了一个很微妙的时点。人们等待新一代iPhone到来的一年,也是iPhone面世以来“不给力”的一年。
在过去一年当中,苹果仅仅依靠iPhone4S、iPhone4和iphone3GS三款手机销售的局面,给了以三星为首的 Android 阵营很大的可趁之机。尽管在专利诉讼中开局不利,但Android阵营过去一年来成功形成了对苹果的“群狼斗饿虎”的围剿态势。
随之而来的是,苹果和Android的生态系统主导地位竞争已经发生反转,Android在过去一年来迅速反超苹果成为移动互联网大生态系统。
新一代iPhone的发布,能够挽回苹果的颓势吗?
iPhone硬件升级落后
“近是我们苹果经销商日子难过的时候。”国内一家大型苹果授权经销商的负责人告诉记者,今年以来,iPhone4S的销量一直很差,再加上过去两年苹果的授权商店越开越多,内部的竞争导致苹果的经销商日子相当难过。
此外,中国联通的基层公司及深圳的水货苹果产品批发商均向记者反映,过去一年苹果的iPhone4S销售不如预期。今年第二季度,苹果只卖出了2600万部iPhone,比季度的3500万部下滑了25%,也低于市场普遍预期的2800万部到3000万部的水平。
苹果在 智能手机 硬件升级上的落后是导致iPhone销量不佳的重要原因。
从屏幕上来说,iPhone4S依旧延续了3.5英寸的屏幕。而三星、HTC、华为等Android厂商早就升级到4.0英寸、4.3英寸甚至5.3英寸。再加上三星推出的Super Amoled这样的色彩艳丽的新式屏幕,吸引走了相当一部分追求硬件配置的消费者。
在处理器的升级上,苹果同样开始落后。三星的SIII、魅族的MX、小米的米2、华为的D1、HTC的OneX都已经提前进入到了四核时代,但苹果现在还停留在双核上。
深圳一位苹果产品的批发商告诉记者,iPhone4S的外观和iPhone4没有变化也导致苹果流失了很大一批用户。“在国内,许多买得起苹果的人都不是真正会用的,也不是想用到那么多功能的。”这位批发商在实际的销售中发现,国内许多买苹果的人是出于攀比、虚荣的需要,因此对外观非常在意,iPhone4S和iPhone4的外观没有改变打消了许多老用户换机的念头。
对于一些追求时尚的人群来说,iPhone4S也已经不能满足他们的需求,三星、HTC、索尼等厂商推出了比iPhone4S更薄、更轻、色彩更绚丽的手机,抢走了相当一部分用户。
此外,Android开始爆发的另一个增长点来自于低端智能手机的迅猛出货。随着联发科的智能手机芯片开始普及,大大降低了低端手机厂商进入智能手机领域的门槛,苹果在低端机型上的缺失使得中低端市场完全成为Android的天下。
《捕鱼达人》的开发者陈昊芝指出,今年以来安装《捕鱼达人》的机型中未能识别的机型数量开始暴增,由年初的412万台剧增到8月份4790万台——这些几乎都是山寨的Android手机,显示低端Android市场的增速之猛。