欧胜微电子有限公司日前宣布:研发和生产低成本嵌入式Linux系统的Armadeus Systems公司已经采用了欧胜的WM8311集成电源管理子系统,来支持它的处理器板APF51。
针对工业市场,Armadeus Systems的APF51处理器带有一个主频为800Mz的飞思卡尔i.MX51x处理器、64MB到512MB的低功耗双倍数据传输率存储器(LPDDR RAM)和256MB到32GB的SLC闪存,它专为方便地集成到嵌入式系统中而设计。它还带有一个赛灵思的Spartan6 现场可编程门阵列(FGPA),这可使它事实上能支持任何一种接口,并且允许该处理板执行实实在在的实时密集数据处理。
欧胜WM8311电源管理解决方案明确地定位于满足一系列低功耗便携消费产品的需求,但它也适用于任何带有一个多媒体处理器的应用。它是特别为支持一系列业界标准的处理器和外设而设计的一款系统电源管理芯片(PMIC),这些处理器应用在广泛的消费及工业多媒体应用中。借助其仅为0.65毫米的封装间距,它被设计用于低成本的PCB制造;它包含4个直流电源转换器(3个降压和一个升压)、7个低压差线性稳压器(LDO)、一个实时时钟、电池充电器、触控面板接口和一个完全可编程的引导程序配置功能。
欧胜微电子电源管理产品线经理Jess Brown博士对此次发布评论道:“我们很高兴Armadeus Systems选择了欧胜的WM8311用于它的APF51处理器板。WM8311代表了一种灵活的、单芯片电源管理解决方案,无论对于当前还是未来的处理器,它都是理想的选择。”
Armadeus的联合创始人Julien Boibessot说道:“WM8311对于我们是完美的选择,不仅仅因为它具有的一系列功能,还因为它具备可以用在我们当前和未来的系统级模组(SoM)之中的能力,以及它易于Linux集成和欧胜极好的软件支持。”