虽然苹果没有太多披露iPhone5及其组件背后的具体技术细节,但是据报道称,iPhone5配置的新的A6处理器使用了下一代ARM Cortex A15芯片,这使得它成为首部面向市场发售的配有此技术的手机。
根据来自Anandtech网站的Anand Lal Shimpi的报告,性能表现获得提高的苹果新A6处理器和其他因素意味着看起来苹果已经在三星的32nm LP HK+MG处理器上集成了两个ARM Cortex A15芯片,苹果通过将A15芯片推向市场战胜了TI和三星。
以往几代苹果设计的应用于iOS系统的芯片使用的是ARM的 Cortex A8处理器内核(iPad/iPhone 4 A4)和Cortex A9处理器内核(iPad 2 /iPhone 4S A5)。Cortex A15是ARM产品设计中的下一个主要突破,它被称为"行业中从未见过的获得许可的性能处理器"。
对于苹果来说,调试升级之后的新处理器从而超越行业水平不是什么不寻常的事。2010年,首次亮相的新的iPad搭载了使用苹果通过Intrinsity公司获得的"FastCore"技术的A4芯片,实现了ARM标准的Cortex A8芯片更快的主频速度。"
"我们拥有A4芯片,"乔布斯在全新的iPad的发布会上说,"这是我们先进的处理器并使用在了iPad之上。它集成了处理器、图形、输入输出端口、存储控制器等几乎所有的东西在一个芯片上。"
第二年,苹果发布了搭载双核A5芯片的iPad2,乔布斯将其称为"台批量出货的双核平板电脑"。
RIM 试图使双核功能成为其平板电脑战略的核心方面,并生产了Texas Instruments的OMAP 4 芯片。摩托罗拉同样将注意力集中在自己的双核芯片Nvidia Tegra 2上,这款芯片应用在了Android 3.0系统的 Honeycomb Xoom平板电脑和Atrix系列智能机上。
截至去年年底,平板电脑市场的大战以iPad2毫发无伤为结局结束。相较于在下一代iPad上使用全新的处理器芯片,苹果选择了使用A5X,一款A5芯片的变形体,配置有四核图形芯片和两倍的RAM以用来支持提升了四倍像素的Retina显示。 A5X芯片延续了A4和A5芯片的45nm制作工艺。
苹果定制的Ax芯片由三星焊接。三星在历史上也制作过自己的类似版本芯片,尽管它通常使用不同的图形内核和其他变形。三星的Exynos 5双核处理器配置了有两个ARM Mali GPU芯片的两个ARM Cortex A15芯片,而苹果的A6却似乎使用了相同的SGX543MP4 GPUs四核芯片作为新iPad的A5X芯片。
如果新的A6处理器使用三星更为先进的32nm制作工艺,将实现为更快的芯片配置8小时的电量,同时配置更快的处理器和支持LTE技术,同时也将解释苹果之前所说的A6处理器如何能比A5小22%。
除了三星的Exynos 5,TI的OMAP 5系列和Nvidia的 Tegra 4同样使用了ARM Cortex A15 芯片。博通公司和LG同样宣布计划使用ARM Cortex A15 芯片。高通公司的Snapdragon S4还实现了一个类似于Cortex A15的结构。