详情页
首页>资料大全>企业资讯
有机EL电视姗姗来迟 4K电视得以露头
日经BP社    发表于   2012-09-17

LG显示器公司开发的4K×2K(3840×2160像素)IPS液晶面板引爆了“IFA 2012”会场。在其母公司LG电子推出采用这种面板的产品后,索尼和东芝也决心将采用该面板的电视商品化。加上屏幕很大,4K×2K电视成了IFA会场上受关注的对象。LG显示器介绍说:“在2012年的CES上公开之后,东芝和索尼均看好并采用了我们的这种面板。”

LG电子的84英寸4K×2K电视已从2012年8月开始在韩国预约销售,售价为2000万韩元(约11.2万元人民币)。据该公司介绍,尽管价格如此之高,但目前已接到100多台预约订单,营业成绩超过了预期。LG电子相关人士表示:“原以为正好撞上有机EL电视上市,大屏幕4K×2K电视与小屏幕有机EL电视会发生冲突,但因为有机EL电视的产品化日程被推迟,所以4K×2K电视成了备受市场关注的焦点。”今后预定向中东、美国、澳大利亚、中国及欧洲推广4K×2K电视,但不打算投放日本市场。

因为第7代玻璃基板可裁出两块84英寸面板,所以4K×2K电视采用了84英寸尺寸。在韩国,因高级公寓的电梯装不下,只好用云梯车安装。据LG相关人士介绍,“产品将由LG的工作人员直接到用户家中安装。绝大部分顾客都要求提供安装服务,只有两家拒绝,说‘不需要安装服务’,我们推测那一定是韩国三星电子的员工”。由此可见三星与LG两家公司竞争之激烈。

韩国即将开始试播4K×2K规格的电视节目。据说KBS计划于2012年底开始发送4K×2K电波。虽说不清楚需要使用什么样的接收器,但就开始试播4K×2K节目这一点来看,韩国要于日本。

标签: 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续