详情页
首页>资料大全>企业资讯
中国移动首次明确LTE终端频率要求 支持5种制式
搜狐IT    发表于   2012-09-18

9月18日消息,在2012中国国际信息通信展览会开展前夕, 中国移动 首次明确提出了其在LTE终端方面的频率要求。

据了解,下一阶段无论是数据终端还是话音终端大规模采购,都要求必须至少支持TD-LTE、FDD-LTE、GSM、TD-SCDMA 、WCDMA五种 制式 ,并且移动明确了各种制式的频谱范围。

首次明确 LTE终端频率 要求

LTE时代即将来临,中国移动非常关注LTE的发展。中国移动一直坚持“四网协同”发展策略,在积极推动TDS的基础上,也在积极推动TD-LTE的快速成熟发展。

“中国移动刚刚完成了TD-LTE规模试验两阶段工作,下面将进入TD-LTE扩大规模试验阶段。”中国移动终端公司总经理助理唐剑峰日前表示。

中国移动今年在13个城市建设TD-LTE的试验网络,并开展基于数据终端和话音终端的测试验证工作,今年,移动将采购至少3万台以上的数据终端,同时,在话音方面积极推进CS Fallback技术成熟。同时,移动将开展多模多待手机测试工作。

在模式和频率上,中国移动积极推动TDD和FDD融合发展的策略,积极推动多模多频段融合发展的单芯片策略。

“下一阶级,无论是数据终端还是话音终端大规模采购,都要求必须至少支持TD-LTE、FDD-LTE、GSM、TD-SCDMA、WCDMA五种制式,同时,要求TD-LTE支持band 38、39、40, TDS支持band 34、39,WCDMA支持band1、2、5,FDD-LTE支持band 7和3,GSM支持band2、3、8,这是移动次公开说明,在LTE大规模采购上的模式和频率要求。”唐剑锋谈到。

中国移动也将启动LTE终端的重点攻关工作,在终端性能、多模多频、用户体验方面,开展十个专项的攻关工作。希望在不久的将来,TDD终端实现与FDD终端商用的同等水平。

TD终端基本实现“三同”

中国移动终端公司总经理助理唐剑峰日前表示,今年年底TD基站数达到24.8万个。现在也在启动TD六期建设,预计TD六期建成后,基站数还有进一步提高。

他介绍,目前,TD终端产业链不断成熟,基本实现TD终端与其他3G终端同时、同质、同价推出的产业发展目标。

“芯片是终端产业发展关键因素,TD芯片在工艺、集成度、功耗方面这些年来快速进步,TD终端本身的成本达到甚至优于GSM终端,尤其是智能机,价格快速下降。” 唐剑峰介绍。

通过工信部入网数据来看,今年8月份,TD入网终端超过200多款,TD制式入网的智能机站到了85.2%。

唐剑锋表示,在TD终端质量方面,随着整个TD终端产业链不断加强管理,完善终端的质量测试体系,产品质量得到了进一步提升。整体来看,TD终端整机无故障运行普遍超过300小时,TD终端投诉率稳步下降,2012年上半年平均投诉率相比2011年底下降了35%。

“经过业界合作伙伴努力,TD-SCDMA各项技术全面成熟,TD终端产业进入繁荣发展的黄金时期。” 唐剑峰谈到。

将建立芯片平台质量体系

唐剑峰介绍,为提升产品测试效率,加快产品上市时间,中国移动将加强开展芯片平台的质量提升。芯片平台作为移动终端的核心器件,是保障基础通信性能的关键,初步统计,基础通信问题的60%是由芯片产生的,只有40%是由芯片和终端的配合导致的。

他表示,在芯片上市前,有效验证和解决关键问题,将从源头上提升终端产品的质量和性能,加快产品的上市周期,促进产业的快速发展。

为进一步推动芯片平台质量提升,移动也会加强技术支持力度,建立芯片平台的质量体系,协同产业合作伙伴,在芯片声明周期内,对重大特性、新增功能进行实时跟进,测试、评估,投入资源,支持和芯片厂商的定位,和问题解决,确保芯片平台质量,加快终端产品的上市时间和周期。

标签: 中国移动 LTE终端频率 制式 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续