索尼2012年9月11日发布了头戴式显示器“HMZ-T2”。该产品将于10月13日上市,价格为开放式。预计实际售价在7万日元左右(约5700元人民币)。
索尼将于2012年10月13日上市的配备有机EL显示器的头戴式显示器“HMZ-T2”(预计实际售价为7万日元左右)。头戴单元和发送器是分开的。
HMZ-T2是2011年11月上市的“HMZ-T1”的后续机型。为左右眼各配备了一块1280×720像素的高清有机EL显示屏,欣赏影像时感觉像在约20m远处看750英寸的屏幕。
与老款的主要区别在于尺寸和重量。HMZ-T1的头戴单元尺寸为长210 mm×高126 mm×宽257mm,重约420g,而HMZ-T2的尺寸为长187 mm×高104 mm×宽254mm,重约330g,实现了小型轻量化,提高了佩戴时的舒适性。
HMZ-T2配备了跟胶片电影一样的每秒显示24帧图像的“24p True Cinema”功能。还针对体育电影、动作电影以及竞赛游戏等要求高速显示的内容,新配备了通过有机EL面板的发光控制提高视频响应性的“面板驱动模式”。色温模式也在“高/中/低1/低2”4种模式基础上新增加了“自然”模式。
HMZ-T2配备索尼自己生产的有机EL显示屏
HMZ-T2配备的光学单元
耳机的参数也有大幅改变。HMZ-T1采用的是贴耳式开放型耳机(播放频段为12Hz~20kHz),而HMZ-T2采用了密闭型入耳式耳机(播放频段为5Hz~24kHz)。耳机部分可以卸下,换上自己喜欢的耳机。比如,使用索尼的虚拟7.1ch头戴式耳机“MDR-DS7500”(实际售价为2.47万日元)等,能够进入更高音质、更有临场感的影像世界。
HMZ-T2还新增了当声音逐渐消失时重现微小声音、实现有延伸音场的“谐波均衡器”功能。
此外,佩戴时的微细调整更加方便,比如:通过加宽耳机头垫减轻了额头的压力,位置调整功能以及左右独立的刻度间距调整功能等。
小幅却是切实的改进
上代产品HMZ-T1因2011年7月泰国发生洪水导致有机EL面板停止供应,上市之后就出现了一段时间的缺货。虽然2012年4月缺货状态解除,但或许受其影响,在上市近1年的现在价格依然很高。
HMZ-T2改进了HMZ-T1存在的佩戴性问题,还提高了画质和音质,不过不能否认这都是些小幅改进。今后面临的课题是“支持全高清”、“支持多机器视听”(目前,处理器和头戴单元是一对一的关系),以及技术和成本上都存在难度的“无线化”等。
前面是产品HMZ-T2、后面是上代产品HMZ-T1。可以看出新款去掉了开放型头戴式耳机,并加大了前面的头垫。
HMZ-T1的音质比影像更有待于提高。而HMZ-T2改进成了支持更多播放频段的入耳式耳机,而且还可以更换。对于追求音质的用户而言,可以使用数字环绕声头戴式耳机或立体声头戴式耳机等自己喜欢的耳机。