标签:LED 照明 光源
半导体照明技术是21世纪发展前景的高新技术领域之一,LED和OLED同属于半导体照明的主角。其中,OLED采用真空热蒸镀法及印刷、旋转涂布法来沉积薄膜,较之LED的MOCVD技术的制造成本更低;OLED白光材料成百上千,较之LED白光的GAN基材料的单一性,更具优势,因此OLED有机会成为新世纪白光照明的主角。以下对全球OLED照明专利技术态势进行了分析,并提出了我国发展OLED照明专利技术的策略和建议。
全球OLED专利分析检索系统
OLED专利态势分析是使用INNOGRAPHY专利分析平台。INNOGRAPHY的Dialog公司推出的新一代专利信息检索和分析平台。可以查询和获取70多个国家的同族专利、法律状态及专利原文,除此之外还包括来自PACER(美国联邦法院电子备案系统)的近40年6万个专利诉讼数据,以及来自邓白氏及美国证劵交易委员会的专利权人财务数据,这些商业数据可以帮助评估公司的市值和规模,有助于分析和对比专利权人的综合实力,了解市场竞争现状和趋势。INNOGRAPHY除了可以将专利、商业、诉讼等各方面信息结合在一起形成结构化分析方案,以可视化图表形式直接的呈现之外,还包括两种分析方法:专利强度分析和相似专利分析。该软件系统可以对时间专利进行深度挖掘,目前已被国家知识产权局、中国科学院等机构用于生成专利预警报告。
全球OLED专利技术的现状
截止2011年12月31日,通过INNOGRAPHY专利分析软件,专利检索范围:包括美国、英国、中国、日本、韩国、法国、德国、PCT、EPO在内的超过七十多个国家或地区,共检索到全球的OLED相关专利申请95466件,主要涉及OLED原材料(15696)、OLED器件(33831)、OLED设备(27685)、OLED驱动电路(13512)、OLED封装(9183)、OLED应用(4617)等领域。而OLED应用主要包括OLED照明和OLED显示。
随着OLED技术的不断进步,不论是其面积尺寸、发光效率还是寿命都在不断提升,与之相对应,OLED的应用领域也从小尺寸应用的便携终端显示向中大尺寸应用的电脑屏幕和电视发展,近来也开始向通用照明领域渗透。
全球OLED照明领域专利申请年度趋势
OLED照明领域专利的逐年分布情况,国际OLED照明领域专利发展平稳,总体成上升趋势。发展过程可分为三个阶段,从1992年到2001年,OLED技术刚刚起步,尚未能应用到照明领域,相关的专利申请很少:从2002年到2006年,OLED技术有所发展,专利申请量曾一度迅速提高,往后几年虽然有所下降,但申请量仍能保持在一定的数量。2007年以后,专利申请量有所回升,并维持在一定的高位,纵观照明领域专利申请年度趋势,OLED照明领域总体来说具有稳步上升的态势,其中日本专利占有相当大的比例。
全球OLED照明领域专利主要专利权人
日本的专利权人在OLED照明领域专利申请主要集中在山形县产业技术振兴机构,其次为Nec照明和松下两家公司。
美国专利权人主要集中在伊斯曼柯达公司和Lg公司,其中伊斯曼柯达公司专利多。
德国的专利权人在OLED照明领域核心专利很大一部分集中于有机发光二极管,其次还有元素、光源等方面的研究。
欧洲的专利申请主要是皇家飞利浦公司和西门子公司,它们在OLED照明领域站立申请占主导地位。
经过分析,伊斯曼柯达公司拥有专利数量多,皇家飞利浦公司及山形县产业技术振兴机构紧随其后。Lg公司,Nec照明、皇家飞利浦、伊斯曼柯达及山形县产业技术振兴机构OLED照明领域方面的专利技术较强。西门子公司和松下公司位则在OLED照明领域方面的专利技术有一定的竞争力。通用电气公司其整体实力强。
OLED照明产业发展建议
加快研发热点技术。加快OLED照明材料的相关研究步伐,提高OLED发光效率和使用寿命,获得基础性专利。充分利用本土化优势发展应用与服务技术,重视专利部署。照明设计可从多个角度入手,根据自身实力选择适当的研发路线。
加强专利预警。培养企业知识产权人才,完善知识产权管理制度,制定知识产权战略。与专业的知识产权服务机构建立合作,构建专利预警机制。注重研发相关技术,积极部署外围专利,密切关注专利申请及诉讼,适时调整研发策略和方向。
目前在我国OLED照明上的专利实力还比较弱,通过专利态势分析,企业能够规避经营风险,在竞争对手的核心技术网络中秘密部署杀手锏,实施技术搭便车活动,同时可以实施人才挖角战略,适当评估专利技术的价值,了解国内外对手埋放了哪些专利地雷,达到“知己知彼,百战百胜”。同时还要不断创新,打破美日韩专利垄断,在OLED照明领域开创自己的天地。