北京时间9月16日消息,据国外媒体报道,苹果 iPhone 5 终将于9月21日推出。在它推出的时候,全球消费者有望冲到无线运营商和苹果的零售店中,竭尽全力抢购将可能出现供不应求的新款iPhone。再一次,苹果吸引了那些希望获得、潮 智能手机 功能的消费者。就像以前一样,它的销量将会反映出这一点。
但是,我们别忘了iPhone 5还有两款其他智能手机挡路:iPhone 4和 iPhone 4S 。苹果已开始免费提供iPhone 4,而iPhone 4S的售价也仅为99美元。结果会怎么样呢?消费者拥有了更多的选择。
但是,iPhone 4现在已经过时了,很可能并不是消费者优先考虑的对象。iPhone 4S还有希望与iPhone 5一决高下。今天的用户,无论是消费者,还是IT专业人士,都试图确定他们应该购买哪款智能手机,放弃哪款智能手机。但是,做出这样的决定并不容易。
因此,为了让他们的决策过程变得更简单一些,我们将看看iPhone 5相对于iPhone 4S来说有哪些方面的改进。
1. 更出色的摄像头
苹果在iPhone 5中提供了比iPhone 4S出色得多的摄像头,它拥有800万像素的传感器、支持全景照片拍摄,改进的镜头能够在光线较暗的地方抓拍照片。对于那些长久以来用iPhone 4S摄像头拍摄照片的用户来说,这个改进之处将会令他们感到兴奋。
2. 4G LTE功能
移动市场已翻过了3G无线服务这个山头。因此,再坚持使用iPhone 4S 中的3G功能可能并无多大意义。苹果的iPhone 5已开始全面支持4G LTE功能,这意味着利用该手机上网的速度将会比iPhone 4S快得多。
3. 期盼已久的A6处理器
苹果iPhone 4S之所以在名称上多了一个“S”,是因为它比上个版本iPhone 4的性能更为出色。但是,iPhone 5搭载有性能更强大的新A6芯片,该芯片的性能是iPhone 4S的两倍。此外,它的图形处理能力也是iPhone 4S的两倍。简而言之,新款iPhone的优势就是速度、速度和速度。
4. 4英寸的显示屏
苹果4英寸的显示屏明显比iPhone 4S的3.5英寸显示屏大。尽管它们均是视网膜显示屏,但是对于希望在手机上玩游戏和使用应用程序的人来说,iPhone 5的大屏幕无疑更具有吸引力。
5. 更大存储空间
苹果iPhone 4S分别推出了16GB、32GB和64GB的存储空间。而iPhone 5提供了更大的存储空间。在决定购买哪一款iPhone时,请记住这一点。