工业电子是一个巨大的市场,虽然它不及消费类市场那样引人注目,但是工业电子去年的增速高于消费电子,其去年年增长9.3%,是仅次于汽车电子增长第二快的半导体市场。在昨天开幕的“2012工业计算机及嵌入式系统展”上,行业巨头们纷纷拿出自己的方案吸引潜在客户。
展会现场
与消费类挂钩的大屏幕和智能手机成为夺人眼球的利器。在Microchip的展台,基于iPod、iPhone、iPodtouch的Dock外接播放器、Audio开发板以及基于智能手机App开发的Demo板成为了其展品的主流,吸引了不少参展者驻足观看。
众所周知,Microchip在工业控制市场的8位MCU市场具有巨大优势,在被问到为何会展出消费类产品开发板时,展台工作人员告诉记者,Microchip在基于苹果产品的Audio开发有着巨大优势,在这个产业链上积累了丰富的资源,这也是他们公司的一个优势产品。除此之外,Microchip还展出了的低功耗MCU,其独特的deepsleep模式可以达到极低的20nA电流,在业界属。
无线充电技术
无线充电也是现在的市场热点,展馆里也有部分展商展出了自己的无线充电方案,这款无线充电方案使用电磁转换的方式进行充电,iPhone上套的厚厚的外壳和下面的类似太阳能板的东西都是磁能转电能的装置,其效率可以达到70%,相当可观。类似产品在美国的售价在几十美金,而在中国还没普及。
由于本次展会也将医疗电子列为重点,许多厂商也展出了自己的医疗产品解决方案。赛灵思展台的图像处理方案就是其中之一,其主要用于CT图像的处理,据展台工作人员介绍,这是一款基于ZYNQ系列的方案,由于FPGA的特性,板子上的接口及各模块都可以根据用户的需求做相应的修改,而且还提供了直接将C语言程序转换为FPGA所使用的Verilog语言程序,大大方便了客户,但是还需要有专人指导C程序的编写。
在工业存储方面,SSD、CF卡等逐渐成为主流选择,在展区随处可见存储解决方案。同时,一些高需求的图像处理及显示也在行业中凸显,因此类似多点触控、图像加速等技术也出现在一些供应商的展品之中。
除了一些吸引参观者的新方案之外,工控领域重要的稳定也是非常重要的,稳定的具体要求包括防水、防尘、散热好、故障率低等特点,突出这些特点的展品也不在少数。
工业计算机也有强大视频处理功能
从今年的展品可以发现,即便是工控类产品也突出小型化、智能化、低功耗化的趋势,看来当今的节能意识果真深入人心。