详情页
首页>资料大全>企业资讯
平板电脑显示屏出货量今年同比增56%
OFweek电子工程网    发表于   2012-09-20
  • 北京时间9月18日早间消息,市场研究公司IHS公布的报告显示,今年 平板电脑 显示屏出货量将同比增长56%,而 iPad 是推动这一增长的主要因素。

    IHS估计,今年 平板电脑显示屏 的出货总量将达到1.266亿块,高于去年的8210万块。iPad等尺寸较大的平板电脑是推动出货量增长的主要动力。

    不过7英寸平板电脑市场也在快速发展,2012年市场份额将远高于2011年。数据显示,9.x英寸显示屏的出货量占出货总量的59%,而7.x英寸显示屏的出货量则从去年的2080万块增长至4010万块,市场份额达到32%,高于去年的26%。

    来自亚马逊和谷歌的低价平板电脑推动了小尺寸平板电脑的发展。不过需要指出,9.x英寸显示屏的出货量整体来看更大,预计将从去年的5520万块增长至7430万块。在7英寸平板电脑方面,IHS已将苹果可能发布的iPad Mini考虑在内。

    平板电脑显示屏出货量的增长将使LG Display和三星受益,两家公司的市场份额分别为42%和38%,并且都是苹果关键的元件供应商。两家公司在短期内仍将保持。IHS指出,其他一些厂商也将涉足这一市场,面板供应商整体已看到了平板电脑市场的增长机遇。

    近期,亚马逊、Kobo和谷歌等厂商发布了新款Android平板电脑。而平板电脑市场未来的变数主要在于iPad Mini和Windows 8平板电脑。iPad Mini和微软Surface预计都将在未来几个月中推出。

  • 标签: 平板电脑显示屏 iPad 平板电脑 Avnet采购 安富利采购 E络盟采购 芯片代购网 IC代购网

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续