详情页
首页>资料大全>企业资讯
iPhone 5欧美评测出炉 获得一致好评
VR-Zone中文站    发表于   2012-09-21
     就在 iPhone 5 发售前两天,美国各大媒体已经拿到公关机,开始对采用 iOS 6 的 iPhone 5 进行评测。
19 日在许多美国网站上,可以看到 iPhone 5 现身,包含 Engadget、CNET、SlashGear、TechCrunch、Bloomberg 等网站,都已经拿到 iPhone 5 公关机,并放出评测信息,让我们来看看 iPhone 5 是不是符合我们的期待吧!

AnandTech (原文连结点按这里)

AnandTech 提供了 iPhone 5 的 SunSpider 测试,目前就 JavaScript 的测试来说,iPhone 5 的速度无人可比拟,比目前市面上现存的所有的手机更快。使用 Apple A6 CPU 的 iPhone 5 处理网页的速度甚至比内藏 Intel Atom Z2460 的 Lava XOLO X900 更快,也比 iPhone 4S 快上一倍。



Engadget (原文连结点按这里)

Engadget 则认为 iPhone 5 虽然外观上没什么改变,不过内在比 iPhone 4S 在各方面都改进不少。即使在没有什么变动的方面,例如相机或是容量,也依然是排在前段班的位置。



而 Apple iPhone 5 各方面的效能测试,都名列前矛。因此它对本来就使用 iPhone 的使用者来说,是理所当然的升级选择,不过它能够吸引 Windows Phone 或是 Android 的使用者吗?也许可以。不过它肯是目前好的 iPhone,也是我们所期待购买的装置。

The Loop (原文连结点按这里)

根据 The Loop 的说法,新的 iPhone 5 符合 Apple 的描述,尤其是搭配 iOS 6 的新功能,让 iPhone 5 将成为手机市场中的另一个赢家。而且 The Loop 也表示想不出任何原因让使用者会不想升级到 iPhone 5。

The Telegraph (原文连结点按这里)

英国的 The Telegraph 则和其它媒体一样,为 iPhone 5 的轻薄和重量而惊喜,另外新的 EarPod 耳机也大大改进了旧耳机的缺点,提供更好的声音。虽然在硬件上,iPhone 5 可能落后其它手机,不过在功能上,iPhone 5 已经可以满足一般人常用的功能。

SlashGear (原文连结点按这里)



SlashGear 认为在整体上,iPhone 5 不论在组装或是设计上,都十分美观,是支你会拿在手上欣赏半天的手机,而 iPhone 5 组装上的精准无可言喻。如同 Apple 所说的,每一支 iPhone 组装的时候,都由两台 2 千 9 百万的相机拍照后,再由计算机和 725 种组装模型比对,找到适合该支 iPhone 的组装方式.

TechCrunch (原文连结点按这里)

TechCrunch 则认为 iPhone 5 是一支近乎完美的 iPhone,如果你还认为 iPhone 5 让人失望的话,它建议使用者直接在开卖后到 Apple 专卖店摸一摸。iPhone 5 和 iPhone 4S 比较起来改进不少,如果你还在使用 iPhone 4,甚至是 iPhone 3GS 的话,那就赶快换机吧。

T3 (原文连结点按这里)



而 T3 则表示 iPhone 5 不可否认是目前好的 iPhone,而且预言它将会成为 Apple 卖好的 iOS 装置。不过 T3 也认为智能型手机市场在一年内可以有许多改变。而目前的 Android 手机和即将推出的 Windows Phone 8 手机都已经具备 iPhone 5 在发表会上所公布的各种功能。Android 手机在质量和功能上,从未这么接近 iPhone,许多人都已经放弃 iPhone,改选择具有更大屏幕和更多功能的手机。而且考量到 iPhone 4S 可以升级到 iOS 6,并做到 iPhone 5 的大部分功能,因此它建议先把钱省下来买下一代 iPhone。

Time (原文连结点按这里)

Time 则认为 iPhone 5 即使没有任何技术上的突破,仍然是一支非常棒的手机。它比 iPhone 4S 好上不少,而且光是 LTE 网络就值得你换机。和 Android 手机目前的王者 Samsung GALAXY S III 比起来,虽然 iPhone 5 没有 GALAXY S III 这么多功能,不过在各种功能上都做得更好,即使是 iPhone 5 没有内建的功能,iTunes Store 中,也可以找到对应的程序。

因此要不要换 iPhone 5 就看你想要有更多的功能,还是想有设计更佳的手机。

Daring Fireball (原文连结点按这里)

Daring Fireball 则认为如果你可以负担 iPhone 5 的价格,那就赶快升级吧!就像前面 5 支 iPhone 一样,iPhone 5 虽然具备新技术,不过还是遵循相同的理念,Apple 只是年复一年地将优化这个理念,提供更好的细部设计,让人感觉很好。

New York Times (原文连结点按这里)

New York Times 认为如果你已经拥有 iPhone 4S,购买 iPhone 5 会让你毁约,让你付出一堆金钱,那么就不要考虑购买吧。不过如果你的 iPhone 隔了好几代,那么你会发现 iPhone 5 有多好。

New York Times 认为 Apple 更改连接接口是个坏决定,Apple 难道不会担心客户的忠诚度和销售吗?不过根据过去的历史来看,Apple 曾杀掉多种技术,包含它自己原来大力推动的技术,不过 Apple 还是发展得更好,因此如果你在作业论文想写撰写新连接接口对于 iPhone 5 销售的影响的话,那么好的答案是「很小」。

The Wall Street Journal (原文连结点按这里)



Wall Street Journal 认为 Apple 整体上将原来已经十分良好的产品,带到另一个层次。喜欢大屏幕和其它不重要功能的使用者有其它选择,不过 iPhone 5 是个良好的装置。

Bloomberg (原文连结点按这里)

Bloomberg 认为虽然上星期 5 已经出现购买 iPhone 5 的排队人潮,不过关于 iPhone 5 的争论将会持续下去。果黑会认为和巨型手机,如 Samsung GALAXY S III 比起来,屏幕太小了,同时也会哀叹 NFC 芯片的缺席。虽然他们有些道理,而我们也十分幸运市面上有许多好手机。

不过只有一支手机是绝妙的。

CNET (原文连结点按这里)

iPhone 5 是我们从 2010 就开始期待的手机,而且具备许多早就该加入的功能,象是更大的屏幕,更快的 4G LTE 行动网络,和薄型的设计。

新的设计不但在外观和握感方面都十分良好,而且找不出任何一点是未经改良的。iPhone 5 完全重新打造,不过让人十分熟悉。

Pocket-lint (原文连结点按这里)

Apple 创造出一支百万名现行的 iPhone 使用者会想升级的手机。iPhone 使用者会爱上它,而且享受各种新功能,而且欣赏 iPhone 所花费的努力、设计和技术。

iPhone 5 是一支可以提供安全感的手机,一开箱你就知道要怎么使用它,十分适合大多数的人。

直到你开始想买 iPhone 6 之前,iPhone 5 都可以满足你的需求。

USA Today (原文连结点按这里)

人们一直以来都对 iPhone 5 有极高的期待,尤其是现在竞争更激烈的时候。Apple 满足了使用者的各种期待,新的 iPhone 不但快速、具吸引力,而且可以联机 LTE 行动网络,并提供了更大的屏幕。



CBC (原文连结点按这里)

CBC 认为考量到 iPhone 的销售情况,显然有许多消费者不在乎价格,它是一个绝对要买的装置。

其它手机商的产品具有更创新的技术,例如无线充电或是 NFC,让手机可以透过接触传输资料,不过其它手机商可无法引起像果迷们的忠诚度。

另外也没有其它的手机商将音乐、影片、硬件、软件和 Apps 整合成一个简单又优雅的套装。iPhone 5 也许不是十分创新,不过它的确比之前任何 Apple 产品和其它智能型手机更好。


标签: Element14 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 小批量芯片 芯片代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续