作为定制化标准产品(CSSP )的QuickLogic公司(纳斯达克股票代号:QUIK)今天宣布推出一个新的用于PolarPro ®平台系列应用的解决方案,该解决方案让PolarPro ®平台把应用处理器上的SDIO端口连接到高通公司的调制解调器芯片组的EBI2接口上。这种新的应用解决方案为移动和手持设备设计师提供了一个低成本、低功耗、易于使用的方案,以取代USB端口这类通用接口。
许多移动设备架构使用基于PHY的USB在器件之间进行连接,包括应用处理器与移动电话调制解调器芯片组之间的连接。 SDIO接口是一种低功耗、低成本的解决方案,它需要的软件比基于PHY的USB端口小。基于PHY的USB端口消耗的功率大于设备之间进行连接所需要的功率。由于QuickLogic的新型应用解决方案,应用处理器(例如飞思卡尔、Marvell公司、联发科、NVIDIA和德州仪器公司的应用处理器)上的SDIO端口可以连接到高通公司调制解调器芯片组上的EBI2接口。QuickLogic公司还提供软件驱动程序,因而这个解决方案可以在Linux操作系统上运行。
“市场强烈需要一种非USB接口把应用处理器和高通公司的调制解调器芯片组连接起来。SDIO连接到EBI2的客户端应用解决方案正是根据市场的这个强烈需要而开发的。” QuickLogic的高级业务发展经理Mehul Kochar说。“今天,移动设备设计人员为了保持竞争力,始终需要考虑成本、功耗和易用性。由于SDIO接口得到普及,设计人员需要灵活的连接解决方案,以促进设计过程的进行,并增强用户的感受。"
供货
SDIO连接到EBI2的客户端应用解决方案立即可以提供。它可以用现在供货的PolarPro器件实现。RolarPro器件使用很小的3.25毫米x3.49毫米WLCSP封装。有关QuickLogic的CSSP功能和平台的更多信息,请访问//www.quicklogic.com/cssp-solution-overview/。
QuickLogic简介
QuickLogic公司是创新的定制半导体解决方案的发明者和先驱,它的产品供从事移动和便携式电子产品的OEM和ODM公司使用。这些芯片加软件解决方案称作定制化标准产品(CSSP)。CSSP的功耗小、成本低、尺寸小,符合移动和便携式电子产品市场的要求,可以帮助客户更快把产品推入市场,并延长产品在市场上的生命期。有关QuickLogic公司和CSSP的详细信息,请访问www.quicklogic.com。
QuickLogic和PolarPro是注册商标,QuickLogic标志是QuickLogic公司的商标。所有其他品牌或者商标属于各自所有人的财产,并照此对待。