详情页
首页>资料大全>企业资讯
非晶变压器子行业或迎来爆发性增长
中商情报网    发表于   2012-09-22

21ic 智能电网 :近日,国网集中规模招标采购今年第五批设备公开招标开标。值得重视的是,此次招标中首次出现非晶合金 变压器 (此前为省网招标),这或将意味着非晶变压器将步入大规模推广期,非晶变压器子行业或迎来爆发性增长。

非晶变压器节能效果显著。数据显示,相比正在使用的传统硅钢变压器的空载损耗下降80%左右,空载电流下降约85%,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和发展中地区等配变利用率较低的地方。

上游原材料非晶带材产能限制问题,明年有望解决。现有安泰科技4万吨非晶带材产能,日立金属出口国内2.5万吨/年;但安泰科技2万吨产能今年年底建成、4万吨产能明年年底建成,青岛云路3万吨产能开始试验生产。到明年年底,共计15.5万吨产能,以10kV(315kVA)非晶变压器需500kg带材计算,可满足约30万台非晶变压器需求,带材供应将不再是瓶颈。

国家电网也悄然提高非晶变压器采购比例。2011年8月,国家电网公司编发了《批重点推广新技术目录》,要求2011年起国网公司新增配电变压器中非晶变压器比例不低于15%。2012年上半年国家电网非晶变压器招标占配电变压器比例为24.7%,南方电网为25.7%。

据统计,截止8月两网公司共招标10kV非晶合金变压器4.3万台,预计全年有望招标10万台。根据宏源证券预测,今后四年电网的非晶合金变压器需求分别为10.96、17.42、22.49、28.23万台,年均复合增长率为40.72%。

另外据海通证券对存量变压器的测算:2011年底我国存量220KV/330KV变电容量136985万KVA,折合10KV(315KVA)变压器435万台。假设50%变压器需要更换、“十二五”末更换完毕,则每年更换54万台。以中标价2万/台计算,这将是一个百亿级的市场。

因此,随着国家电网对非晶变压器的推广,该行业有望迎来爆发性增长。

标签: 变压器 元器件采购平台 Future采购 搜索平台 采购平台 Avnet采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续