详情页
首页>资料大全>企业资讯
京东方王东升:半导体显示是一个产业新定义
OFweek电子工程网    发表于   2012-09-24
  • 在北京国际平板显示高峰论坛上, 京东方 董事长、液晶分会理事长王东升向记者表示,“ 半导体显示 是一个产业新定义”。

    王东升介绍,十五年来,显示领域出现了两次争论。一次在2000年前后,当时彩色显像管(CRT)产业已面临替代危机,下一个主流方向是等离子显示(PDP)还是薄膜晶体管液晶显示(TFT-LCD)?业内有截然不同的声音。通过十多年的发展,TFT-LCD已成为显示领域绝对主流,结论已定。随着TFT-LCD和电致发光(EL)技术的进步,有源有机发光显示(AMOLED)也开始产业化。另外柔性显示(Flexible Display)、激光显示(Laser Display)等显示技术也不断涌现。

    借此,王东升分享了如下看法。

    自1879年爱迪生发明灯泡以来,继而1904年电子管问世,电子器件的进步成为电子信息产业发展的关键推动力。1947年晶体管问世,六十五年来,电子器件领域发展的历史基本是半导体技术替代真空 电子技术 的历史。其中对电子信息产业和人类社会影响深远的是三次伟大替代:次发生在1947年以后,主要是信号领域,包括信号的搜集、放大、运算、传输、转换等,以晶体管、集成电路为代表的半导体器件逐步替代了以电子管为代表的真空电子器件,促进了通信、计算机、软件产业的发展和互联网社会的到来;第二次替代发生在1991年TFT-LCD产品问世以后,以TFT-LCD为代表的半导体显示器件替代了以CRT为代表的真空电子显示器件,成为显示领域主流,继而进一步推动电子信息产业发展;第三次替代始于1994年白光LED半导体灯问世和2012年OLED灯问世,以LED和OLED为光源的半导体照明器件正在逐步替代白炽灯和传统节能灯等电真空光源。

    此外,王东升对过去十多年里,为什么TFT-LCD发展成为市场主流?做了回答,他表示,“TFT-LCD产业在显示领域脱颖而出的关键是它顺应了半导体技术替代真空电子技术这一历史大趋势”。

    十五年前面对CRT替代危机,京东方决定进入新型显示领域,当时有人建议进入PDP,也有人推荐场致电发射技术(即FED,真空微电子显示),我们确实花了不少功夫对其进行研究,后结论是它们基础技术依然为真空电子技术,而TFT-LCD的基础技术是半导体技术,从技术替代大趋势看,半导体技术一定会替代真空电子技术。TFT-LCD必将有更长远发展潜力,终我们选择了TFT-LCD”。

    随着AMOLED的产业化,随着未来柔性显示等新型显示技术的发展,人们对显示产业未来发展的方向与路径产生了新疑问。我们是否可以从哲学高度用两句话来回答:一是从CRT到TFT-LCD是技术的中断和开始;二是从TFT-LCD到AMOLED是技术的延伸和发展。TFT-LCD、AMOLED以及包括Flexible Display等新型显示技术,它们的基础技术都是半导体技术,都可统称为半导体显示(Semi Display)。

    首先,我们可以给半导体显示下个定义:半导体显示是通过半导体器件独立控制每个小显示单元的显示技术统称。它有三个基本特征:一是以TFT阵列等半导体器件独立控制每个显示单元的状态;二是采用非晶硅(a-Si)、低温多晶硅(LTPS)、氧化物(Oxide)、有机材料(Organic)、碳材料(Carbon Material)等半导体材料;三是采用半导体制造工艺。与半导体显示技术和产品相关的材料、装备、器件和应用终端产业链统称为半导体显示产业。

    我们还可以通过TFT-LCD和AMOLED的结构比较进一步说明上述定义。多年的技术进步和市场应用驱动,TFT-LCD已从a-Si 发展到LTPS和Oxide。TFT-LCD有六个部分组成,从人的视线方向往里看分别为:偏光片、彩膜、液晶、TFT阵列、偏光片、背光源。顶发光AMOLED有三个部分组成,从人的视线方向往里看分别为:密封层、有机发光层、TFT阵列。但TFT阵列的半导体材料已发生变化,其采用的是LTPS或Oxide。材料和工艺发生了革命性进步,器件结构也简单多了,但半导体显示的基本特征和技术基础并没有改变,柔性显示也同理,所以我们说从TFT-LCD到AMOLED是技术的延伸和发展。它们之间技术相关性和资源共享性高达70%。

  • 标签: 京东方 半导体显示 国内采购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续