详情页
首页>资料大全>企业资讯
高通4核芯片杀价割喉战
钜亨网    发表于   2012-09-24

高通低价智慧机晶片抢市引发外资论战。野村证券预估高通明年8225Q晶片首季大量量产,时间落后联发科,对联发科后市影响有限;但大和证券认为, 高通4核 心MSM8225Q智慧机晶片时程会快于预期,并会以低于25美元的震撼价格在明年首季前抢市,由于联发科低中高产品线皆完整,加上毛利率提升题材,维持买进评等。

大和证券指出,高通4核心晶片是以Cortex A5为架构,暗示联发科正在节省成本结构,但同时和联发科使用Cortex A7 MT6588晶片相比,效能可能不如MT6588。因此就算高通发动晶片价格战,短线对联发科影响也有限。

大和证券也指出,预估明年中国智慧机出货量将有50%使用联发科双核心晶片解决方案,预估联发科双核心晶片方案将驱动明年营收持续看增。

大和证券说明,联发科新双核心智慧机IC晶片开始升级至1.5GHz,在运用28奈米和Cortex A7架构下,预估将在明年第2季推出上市。联发科提供广泛的产品线,从低阶的MT6577到高阶MT6583,将可望成为WCDMA智慧机晶片,预估2013年联发科将吃下中国WCDMA 59%市占,较2011年19%、2012年44 %,更有明显的提升。

此外,大和证券仍持续看好联发科毛利率回升题材,在产品线越趋完整、毛利较高的EDGE智慧机出货等因素带动,预估联发科明年毛利率将由今年的42.3%上升至44.6%,维持买进评等,目标价400元看法。

标签: 高通4核 杀价 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 小批量芯片 芯片代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续