详情页
首页>资料大全>企业资讯
风雨坎坷路 不屈“中国芯”
OFweek电子工程网    发表于   2012-09-26
  • “洋装虽然穿在身,我心依然是中国心。”

    1984年张明敏在春晚中演唱的这首歌,早已传遍大江南北。但是,在 消费电子 领域,情况却恰恰相反。多年来,国人一直在努力扭转中国制造的外壳中只能选择外国 处理器 的尴尬局面。从“星光中国芯工程”到 龙芯 横空出世,中国一直在努力将一颗“中国芯”植入到现代电子设备中。——OFweek 电子工程

    经过多年的发展,我国已经成为电子产品制造大国。大量的手机、平板电脑和笔记本电脑从中国的工厂运往世界各地。但是,在集成电路产业中,我国长期以来处于产业链下游。在中国进口产品的清单上,集成电路产品总是排在位,从2007年至今,每年的进口额均在1000亿美元以上。

    “随着集成电路步入22nm时代,巨额投资将迫使相当一部分传统芯片公司退出芯片制造,全球半导体产能紧张的时代很快会到来。国产处理器面临着前所未有的机会。”清华大学教授、“核高基”专项总体组副组长魏少军曾在政府工作报告和“十二五”规划纲要草案征求科教文卫体各界代表意见座谈会的发言中表示。

    有需求,就会有供给。在曾经的沙漠中,越来越多的中国芯正在默默地成长。

    “今年,瑞芯微的整体销量有望再次实现100%的增长。”两年前就在CES上引起关注的瑞芯微电子近推出了新一代RK3066处理器。瑞芯微电子有限公司副总裁陈锋表示,中国处理器已经迎来了发展的好时机,产业正在向国内转移。

    “中国已经是MIPS在全球增长快的区域。”接受记者采访时,MIPS中国区市场总监费浙平表示,中国目前也是MIPS为重视的市场。就在过去的一年中,MIPS上海公司总经理何英伟带领旗下的中国团队研发了M14K内核。“中国处理器厂商的实力正在不断增长,它们和中国的制造能力正在紧密结合。”费浙平介绍,MIPS的一些中国客户,如君正、国民技术、MediaTek、万工科技等,都在自己的领域取得了非常不错的成绩。

    然而,这些默默成长的中国企业依然非常脆弱,无论是资金、人才、规模还是品牌方面,都无法和国际企业相提并论。

    “瑞芯微现在在平板电脑处理器的销量方面,应当是大陆地区。但是,瑞芯微只有联发科的二十到三十分之一。”陈锋坦承,竞争是残酷的,资金、技术和人才都是长期积累的过程。

    “我是技术出身,不太会做市场推广。”一次闲聊中,盈方微电子有限公司总裁李兴仁向记者表示,虽然技术方面盈方微已经达到了较强的水平,但品牌一直没有打出去,这大大地限制了企业的发展。

    “目前,国内的设计水平仅能达到40纳米,正在向28纳米研发,而英特尔已经开始出货22纳米工艺的处理器了。英特尔等大企业从上世纪80年代就开始确立的优势,不是短期能够赶上的。”赛迪智库分析师张伟表示。

  • 标签: 处理器 处理器芯片 龙芯 MCU 采购平台 Avnet采购 安富利采购 E络盟采购 芯片代购网

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续