详情页
首页>资料大全>企业资讯
LG电子推出VoLTE优化蓝牙耳机
元培产业情报    发表于   2012-09-26

韩国LG电子将于9月末在韩国、美国、中国等全球市场上同时推出高质量音质通话蓝牙耳机“LG TONE+(HBS-730)”。

“LG TONE+”是2011年国内外大型购物网站上耳机销量位列位的“LG TONE(HBS-700)”的后续产品,与现有视频通话产品相比,采用了拥有更高通话质量的VoLTE服务。

LG TONE+(HBS-730)采用了宽频高容量全量传送的aptX® Codec解决方案,可享受高质量音响,通话质量就如与邻座对话一样。

LG TONE+(HBS-730)拥有多种功能,包括:可同时连接两个多媒体产品的“蓝牙Multi-connection”、语音配对向导、振动铃声、LG电子自主开发的“BT READER”、可阅读文字信息(SMS)的“文字语音向导”等功能,大大提升了使用便利性。

韩国国内共推出蓝黑、白色两种色系的耳机,预计在韩国各大网络商店及网络卖场可购买。

LG电子相关人员表示,继全球首个VoLTE技术试演及全球首个VoLTE智能手机上市之后,LG电子又推出了VoLTE耳机,有望引领LTE市场发展。

 

相关新闻:【更多新闻】

英特尔IDF2012让超极本支持语音和手势

画个画也可以很智能 平板电脑带压感的蓝牙电容笔

华为宣布完成TD-SCDMA高清语音解决方案验证

万众期待,苹果系列产品全面进入蓝牙4.0生态系统

标签: 元器件采购平台 Future采购 搜索平台 采购平台 Avnet采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续