详情页
首页>资料大全>企业资讯
研发投入严重不足导致AMD沉沦
OFweek电子工程网    发表于   2012-09-26
  • 据国外媒体报道, AMD 长期以来业绩低迷和首席财务官托马斯·塞弗特(Thomas Seifert)离职导致了AMD股价暴跌,面对产业变局和强大的对手,AMD前景并不乐观。

    无法责怪托马斯·塞弗特(Thomas Seifert)认为AMD以外可能有更好的机会的想法。很难想出还有哪家公司面临比AMD更大的结构性挑战。塞弗特先生曾在AMD担任首席财务官,并短暂担任过临时首席执行官。但他辞职的消息还是吓坏了投资者,该公司股价周二下跌了10%。

    AMD似乎是一家没有商机的公司,虽然这样说有点过于简单。AMD主要是在PC微处理器市场竞争,在该市场处于第二位,而处于的英特尔占据超过80%的市场份额。传统观点认为,五年前由于某种原因,英特尔需要AMD有一定程度的成功,以便英特尔假装成伪垄断者,避开监管机构的打压和消费者的诟病。但现在一般认为,PC(如果不会消亡的话)正在被智能手机和平板电脑超越,变成二级或三级计算媒介。

    因此,在生产微处理器上英特尔有各种各样的竞争对手,如移动芯片专业公司高通和博通,其中很多公司使用ARM的架构。基于ARM的芯片可能很快会出现在大众市场PC和服务器中,颠覆英特尔的核心业务。AMD无法依赖作为英特尔默认替代选择而长时间存在下去。

    AMD 曾试图利用在特定领域,如图形处理芯片和低能耗产品的专长,为自己开辟天地。但这很难击败英特尔,即使是AMD选择的战场:例如,德意志银行称,过去两个 季度英特尔核载集成显卡CPU的市场份额在上升。如果看到英特尔研发费用与AMD研发费用之比为7:1时,这就一点都不奇怪。

    市场对塞弗特辞职的反应似乎有点过度,但如果考虑到AMD的市值不到于英特尔的零头,投资者似乎在担心,AMD日益减少的战略选择是否会让一切努力白费。

  • 标签: 研发投入 AMD 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续