详情页
首页>资料大全>企业资讯
钓鱼岛争端将对中日半导体贸易产生长期负面影响
OFweek电子工程网    发表于   2012-09-27
  • 随着日本野田内阁一周前不顾中国政府的反对,坚持将有领土争议的 钓鱼岛 实现所谓的“国有化”后, 中日 之间的对抗迅速在各个层面浮出水面。除了双方领导人不断作出强硬表态外,街头的民间示威也出现了一些不理智的暴力现象。在华的很多日系企业近的日子不好过,它们现在不得不“夹紧尾巴”做人,希望事态能很快平静下来。

    撇开钓鱼岛问题的历史渊源、是非曲直和日本新生代政客的动机不谈,野田内阁揭开了40年前两国老一代领导人在实现中日邦交正常化时刻意回避的问题,等于是打开了一个“潘多拉”的盒子。当时的老一代领导人认为他们没有“智慧”解决这个问题,我怀疑我们这一代人是否已经有了那种“智慧”,但既然这个诏示“祸害”盒子已经被打开,中日关系就进入了一个充满挑战的全新时期。在这一新的时期,双方还是要打交道、要交往,但交往的“游戏规则”肯定和以前不一样了。我认为未来新的“规则”将长期影响中日两国的企业经理人、贸易商、和一般来往的民间人士的行为和思考模式。希望事态能很快平静下来,完全回到以前的做事方式是一厢情愿,中日关系正在经历深刻的变化当中。

    中日两国在政治层面上将长期失去互信,但双方目前的经贸规模和产业相互依赖性决定了双方还很难马上完全“翻脸”、直接转入全面对抗。根据中国商务部和海关的统计,2011年中日双边贸易总额为3417亿美元,其中中国对日本出口1492.9亿美元(同比增长22.5%),从日本进口1944.1亿美元(同比增长11%)。与之对比,日本贸易振兴机构(JETRO)的统计数据显示,2011年中国对日本出口为1834.9亿美元(同比增长20.1%),从日本进口1614.7亿美元(同比增长8.3%)。尽管双方的数据有所出入,对贸易逆差的看法也不同,但有一点是一致的,那就是2011年中国是日本的贸易国,而日本则是中国的第四大贸易国(继欧盟、美国和东盟之后)。由于两国的经济都高度依赖出口贸易,全面、全方位的贸易战将导致双方的经济两败俱伤。

    根据务商务部有关2012年日本国别贸易投资环境报告,中国从日本进口的主要产品为集成电路、机动车辆零件、附件,机动车辆、液晶装置,二极管、晶体管及类似的 半导体 器件和半导体制造设备,但商务部的报告没有给出具体的数字。日本贸易振兴机构2011年的统计数据则显示,日本出口的集成电路、液晶和半导体器件以及半导体制造设备、原材料等大约占其出口总额的15%,由此估算2011年日本对华泛半导体类产品出口总额大约为300亿美元。

    两国都没有做好贸易战的准备并不等于两国的贸易将一如既往地正常发展。从历史的经验看,运用贸易政策已经成为国家间进行政治博弈的一种手段,企业家和商人对此是非常无奈的,只能接受现实并尽量减少这种“不可抗力”带来的损失。根据一个国家政府、企业、和社会的的行为特征,一定程度上的预测也是可能的。局限在中日泛半导体类产品贸易范围,由于很多产品中国还没有能力自行生产(尤其是高端半导体制造设备和关键原材料,如300毫米高纯硅片等),中国对日本高科技产品进口的依赖在短时间(5~7年)内还无法完全改变。另外,一些在中国加工的电子产品,如苹果的iPhone和iPad等,如果OEM已经指定采用日本进口的元器件,限制这些产品的进口等于是伤害国内自己的制造业,因此无从下手。

  • 标签: 钓鱼岛 中日 半导体 元器件采购 元器件采购平台 Future采购 搜索平台 采购平台

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续