详情页
首页>资料大全>企业资讯
iPhone 5拆解:从元件选择策略看苹果如何成功
我爱方案网    发表于   2012-09-28

【导读】iPhone 5可以称得上是全球快的智能手机,没有之一。在之前的测评中,iPhone 5双核卓越的性能令安卓颜面扫地。这不仅仅只是A6处理器的功劳,俗话说“好花也得绿叶配”,高通LTE生态系统提供了苹果进军4G无线领域的“助攻”,意法微电子成对的加速度计为出色的游戏性能提供强大的支柱,而其他 电源 模块和音频处理模块的功劳也都不在话下。下面我们就一起拆开iPone 5,仔细瞧瞧这些核心的元器件吧!


苹果公司被许多人认为是智能手机市场的。在近5年内,苹果从iPhone系列手机和配件上获得了1500多亿美元的收入(据市场研究公司Strategy Analytics透露),iPhone手机本身的销量就超过了1亿部。通过苹果在线预定系统销售的款苹果手机估计有200万部,因此这家位于库比蒂诺的公司并不打算很快就放弃“智能手机之王”的头衔。自从发布以来被许多人吹捧为创新性的iPhone——苹果iPhone 5是在“格子化”iPhone 4之后对他们的旗舰产品的首次重新设计。iPhone 5标志着苹果首次走出3.5英寸触摸屏的舒适境地,并引入了尺寸延长至4.0英寸的屏幕。

作为iPhone系列产品中有别于传统3.5英寸屏幕的款手机,iPhone采用了更大的视网膜(Retina)显示器,其分辨率达到1135x640,每平方英寸有326个像素(ppi)。更大尺寸的苹果iPhone 5在设计中还重新引入了后一次用在iPhone 3GS上的由前至后制造模式。有人认为作为苹果的电子制造工厂富士康可能对这种设计更变施加了影响,因为由前至后制造技术在组装时更加方便。

自从苹果于2007年1月发布iPhone以来,iPhone手机已经成为“反复改进”的模范样本。款iPhone凭借其多点触摸屏和基于应用的环境被认为是智能手机领域的革命性产品。从那以后共推出了5代iPhone型号,每一代都有不少的改进。标榜为戏剧性的iPhone改进——iPhone 5真的与前代产品有很大的区别吗?让我们了解一下这款手机的内部细节,看看iPhone 5在元件级到底有多少变化。

iPhone 5性能评测出炉 令安卓颜面扫地
iPhone 5拆解图文实录:值得入手!

标签: 电源 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续