21ic讯 Altera公司日前宣布,开始提供Cyclone® V GX FPGA开发套件,这是业界款28-nm开发套件,支持面向大批量应用的低成本、低功耗系统级解决方案的快速设计和开发。Altera是家为客户提供28-nm FPGA开发套件的公司,现在可以交付面的系列套件,支持Altera全系列低成本、中端和高端28-nm FPGA。Altera是目前能够提供全系列产品28-nm FPGA和28-nm开发套件的公司,帮助客户以快的方式将基于28-nm的系统推向市场。
Altera元器件产品市场资深总监Patrick Dorsey评论说:“和以前相比,软件和硬件设计人员更加需要尽快使用开发平台,加速将可编程逻辑和增强ASIC架构功能集成到一个高性能、低功耗解决方案中。我们在所有28-nm系列上交付28-nm套件,这样,客户可以使用全面的开发环境、参考设计以及IP内核,从而大幅度缩短了设计时间,能够将更多的时间投入到突出产品功能上。”
Altera的全系列28-nm开发套件为28-nm FPGA的开发及其系统集成提供了所需的工具和资源,极大的提高了设计人员的效能。28-nm开发套件包括FPGA电路板、硬件和 电缆 ,以及开发软件,还可以使用各种IP内核、参考设计和文档。
低功耗、低成本Cyclone V FPGA开发套件
Cyclone V GX FPGA开发套件提供了简单快速的方法来开发低功耗、低成本系统级设计,主要用于大批量应用,包括,工业网络、监控摄像机和汽车信息娱乐系统等。套件支持多种功能,包括FPGA原型开发、FPGA功耗管理和收发器测试等。Cyclone V GX FPGA开发套件还包括一个PCIe®参考设计,通过这一设计能够大幅度缩短基于PCIe的系统的开发时间。
中端Arria® V FPGA开发套件
对于广播、视频和通信基础设施设备,Arria V FPGA设计实现了成本和性能的均衡,同时总功耗也是低的。Altera提供三款Arria V FPGA套件:
· Arria V GX FPGA入门套件是低成本解决方案,支持设计人员评估Arria V GX FPGA特性,包括PCIe硬核IP和硬核存储器控制器等。
· Arria V GX FPGA开发套件是功能丰富的原型开发工具,包括开发复杂10G/40G线路卡、高清晰(HD)视频摄像机和视频会议设备所需的全部硬件和软件,以便开发全部的28-nm FPGA设计并在系统环境中进行测试。
· Arria V FPGA RF开发套件是模块化开发套件,包括德州仪器公司的RF组件,以及RF发送、接收和数字预失真反馈所需的全部硬件和软件。这一完整的RF开发套件简化了RF原型开发,将设计和验证RF系统的时间从几个月缩短到数星期。
高端Stratix® V FPGA开发套件
Altera目前发售六款Stratix V FPGA开发套件,针对需要性能和带宽的系统开发进行了优化,例如,光传送网和100G设计等。这些高端套件支持对各种高级系统功能和性能的开发和测试,从而大大缩短了设计时间。
· 标准Stratix V GX FPGA开发套件提供立即开始FPGA设计开发所需的所有环境,支持对Stratix V GX FPGA基本特性的快速评估,包括对收发器和PCIe Gen3的支持。
· 对于有大量收发器的设计,Altera提供Stratix V GX版和Stratix V GT版收发器信号完整性开发套件,这一平台可用于电信号兼容性测试以及互操作性分析,同时还能够在真实环境中评估FPGA的高级10G基本KR收发器和28-Gbps收发器。
· Altera提供Stratix V GX版100G开发套件,含有CFP 连接器 ,支持评估应用于OTN和企业10G/40G/100G以太网的Interlaken技术。
· 对于需要大量DSP的系统,设计人员可以采用Stratix V GS版DSP开发套件,它针对高性能、精度可调DSP应用进行了优化。
· Altera近发布的高级系统开发套件具有高级串行存储器接口,通过PCIe Gen3提高了带宽,功能强大的双28-nm FPGA提供了全面的高性能系统开发环境,适用于各类应用,包括CMAP系统、远程射频前端、数据智能化,以及金融交易平台等。