详情页
首页>资料大全>企业资讯
英特尔在未来超级本中采用运动传感器是供应商的福音
21ic    发表于   2012-09-28

21ic讯 英特尔推动未来的超级本具备室内导航与增强现实功能,将促进面向下一代笔记本的运动 传感器 的销售急剧增长,未来四年营业收入将增长到14倍。

在超级本的带动下,包括加速计、陀螺仪和罗盘在内的运动传感器的全球销售额到2016年将达到1.173亿美元,而2012年只有830万美元,2012-2016年的复合年度增长率高达93.9%,如图3所示。

图:超级本中的全球运动传感器(加速计,罗盘与陀螺仪)营业收入预测(以百万美元为单位)

在本月召开的英特尔信息技术峰会(IDF)上,英特尔证实新款超级本将支持目前智能手机与媒体平板的类似功能,比如游戏、室内导航和增强现实,这些功能都需要使用运动传感器。这将为运动传感器开辟一个全新的领域,尤其是对陀螺仪和罗盘而言。

直到现在为止,笔记本中使用的一种运动传感器还是加速计,用于自由落体功能,可以在笔记本跌落时关闭硬盘,防止硬盘受损。随着固态硬盘(SSD)得到采用,笔记本也就不必使用硬盘,因此加速计的笔记本市场势必萎缩。然而超级本的出现让加速计再度有了用武之地,比如可以用于屏幕自动旋转,为罗盘与陀螺仪打开了一个新的市场。

可转变的超级本即将出现

英特尔去年开始力推在超级本中采用运动传感器,甚至压力传感器。但是,英特尔没有明确表示,这些传感器将用于可转变和可拆分的超级本之中。在召开信息技术峰会之前,IHS公司认为在普通超级本中添加陀螺仪或罗盘没有意义,因为格式可能不合适。

当时IHS公司认为,只有在可变超级本上面使用MEMS才有意义。可变超级本可以转变成平板电脑,脱离底座。在IDF会议上,英特尔证实MEMS传感器将用于可变或可拆分的超级本。

标签: 传感器 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续