详情页
首页>资料大全>企业资讯
2013:超级本年 新功能特点浮现,但能否激起消费者兴趣
21ic    发表于   2012-09-28

21ic讯 本月英特尔信息技术峰会(IDF)的主题是,2013年将是PC脱胎换骨的一年,届时超级本将成为主流产品。

虽然2012年英特尔对于超级本不是不抱希望,但英特尔在IDF会议上把注意力转向了明年,认为明年将万事俱备,包括将在2013年年中推出新型微处理器Haswell。英特尔认为2013年是厂商重振PC产业十年一遇的良机,Haswell将促进超级本革命。

据IHS iSuppli公司的计算平台服务,超级本价格需要降到600美元左右,才能达到成为主流产品所需的规模水平。如果Windows 8超级本明年接近600至700美元,则2013年销量大增的可能性就非常大。如果达不到这样的价格水准,则新增功能特点将导致超级本保持在1000美元左右,2013年销量将继续难以抗衡平板电脑和智能手机等价格较低的产品。

IHS iSuppli公司的超级本预测显示,由于微软将在10月发布Windows 8操作系统,第四季度超级本销量将比第三季度明显上升。

但由于经济形势糟糕,以及iPhone 5、Kindle Fire HD和Microsoft Surface等新型移动计算产品的激烈竞争,超级本卖家可能不太容易找到买主。

英特尔坚持其目标,计划让超级本今年底占到总体消费笔记本市场的40%。但IHS公司认为,2012年英特尔实现不了这个目标,第四季度出货量将只会达到540万台。这个数量将仅占消费笔记本市场的10%左右。

但到2013年第四季度,超级本出货量将达到1430万台,几乎是今年第四季度的三倍,如图1所示。

Haswell是英特尔的第四代酷睿微处理器,将具有更佳的性能和更低的功耗。由于这些特点,Haswell将充当超级本的主要酷睿微处理器。这款微处理器将提供英特尔身份保护技术,用于改善安全性,同时还将利用DisplayPort 1.2支持多个显示器和高清4K监视器。

新功能特点浮现,但能否激起消费者兴趣?

除了超薄和超轻以外,英特尔在IDF会议上强调新的消费者友好特点,以增强超级本的吸引力。

在几场情况说明会上,重点都在于超级本的触摸屏技术,以及Windows 8的发布。英特尔在IDF会议上声称,有40款正在研发中的超级本设计将采用触摸屏。英特尔还提供了一份调查报告,它显示当向消费者提供触摸屏选项时,80%的消费者都希望拥有触摸屏。

英特尔还强调超级本的可变外形,称其为“两个领域中的产品”。这类笔记本配上可拆分的屏幕,相当于传统的蛤壳笔记本;如果把屏幕与键盘分开,就变身为平板电脑。

下一代超级本将具备的其它突出新特点还有语音识别、安全特点、多 传感器 (包括GPS、加速计和陀螺仪等),以及手势识别,这对于游戏市场是比较吸引人的选择。

台式机没被遗忘

虽然这次IDF的焦点在超级本身上,但英特尔亦表示,相信台式PC仍然有活力。尽管如此,英特尔表示传统台式机体验正在变化和发展,一体式(AiO)PC的兴起就是例证。

IDF上的新流行语是“适应性AiO”,意即拥有可拆除/移动多用户触摸屏的新式、轻型便携PC。这种电脑可让朋友和家人聚在一起享受强大的计算体验,创作、播放和娱乐。

鉴于来自笔记本和其它产品的竞争,台式PC未来几年将面临销量下滑的问题。但AiO将是该市场的亮点。

标签: 传感器 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续