详情页
首页>资料大全>企业资讯
这不坑爹吗?苹果iPhone 5层出不穷问题盘点
OFweek电子工程网    发表于   2012-09-28
  • 苹果 iPhone 5 上市还不到一周,不过已经出现了各种问题,涉及到外观、使用等方面。尽管这些问题都不算大,但是对于以质量优异和做工精细而闻名的苹果来说,确实有点说不过去。下面我们将iPhone 5出现的问题一一汇总,如果你正打算购买iPhone 5,不妨看看以下问题再做决定。

    一、机身掉漆:

    先出现问题的是,黑色版iPhone 5掉漆的问题,由于铝合金材质的关系,同时加上苹果对其后盖处理也略显简单(只是喷了一层很薄的涂层),所以稍不注意(简单的摩擦、磕碰等),你的黑色新iPhone就可能会出现掉漆,而白色版因为颜色较为相近,所以并不明显。

    对于这个问题,苹果给予了回应,声称掉漆是正常现象,用户不应该感到大惊小怪。根据苹果的说法,用户只能去适应这样的掉漆现象,或是购买外壳保护侧边。之前iPhone4曾因天线缺陷导致信号不良,苹果公司宣称是用户握手机姿势不对,要求用户按照其演示的姿势使用手机。

    ▲iPhone 5掉漆

    二、前面板漏光:

    据购买用户投诉,指iPhone 5的玻璃显示屏幕及铝制天线间,出现轻微漏光现象,网上更流传数张来自不同新机的iPhone 5漏光照片。经过国外媒体测试,证实部分新iPhone 5的天线位,的确出现轻微漏光,相信是部分新机开关键下存在细小裂纹,导致设备漏光。

    值得一提的是,在国外苹果爱好者论坛上已经有多名用户反映了相同的漏光问题,并且已经在苹果专卖店得到了更换。但其中一位用户表示,自己新换的iPhone5仍然存在漏光现象,并且从漏光现象皆集中在电源键下方的位置来看,很有可能是某些批次的iPhone在装配时出现了问题。不过,似乎漏光现象仅存于白色版本iPhone5.

    ▲iPhone 5漏光

  • 标签: iPhone 5 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续