STE已成功开发出同时支持TD-LTD和LTE FDD技术的芯片。作为高度整合的智能手机和平板电脑解决方案新成员,STE(意法•爱立信)近推出了将强大的双核应用处理器与LTE多模modem整合在一起的下一代高集成度LTE平台NovaThor L8540,它不仅能提供杰出的多媒体性能,而且还能支持 LTE/HSPA+/TD-HSPA。
支持TD-SCDMA和LTE的ModAp平台NovaThor L8540是STE针对下一代智能手机市场的杀手锏。值得注意的是L8540将是颗采用28nm工艺的芯片,其上集成了双核1.85GHz ARM Cortex-A9处理器、Imagination的PowerVR SGX544图形处理器(GPU)以及LTE/HSPA+/TD-SCDMA/HSPA modem。
张代君表示:“得益于其超低的电压运行模式,与目前市场上其他平台相比,NovaThor L8540能够将智能手机的续航时间延长30%。”
意法•爱立信高级副总裁智能手机和平板电脑解决方案负责人Marc Cetto表示:“NovaThor L8540平台的推出,让我们高度整合的智能手机和平板电脑解决方案家族又添新成员,L8540将LTE平台的整合带入一个全新境界。通过将强大的双核应 用处理器与我们业界的LTE多模modem相集成,我们更进一步帮助客户降低终端产品尺寸,节省物料成本(BOM),并降低产品功耗。使用搭载了 NovaThor L8540平台的下一代智能手机的用户,将会充分体会到外型小巧、低功耗、卓越多媒体应用所带来的实惠。”
NovaThor L8540在一颗28nm的芯片上集成了双核1.85GHz ARM Cortex-A9处理器、性能强大的运行速度为500MHz的Imagination PowerVR SGX544图形处理器(GPU)以及LTE/HSPA+/TD-HSPA modem。得益于其超低的电压运行模式,与目前市场上其他平台相比,NovaThor L8540能够将智能手机的续航时间延长30%。
需要阅读更多内容,请先登录查看!