详情页
首页>资料大全>企业资讯
高通推TD公板芯片 威胁联发科
工商时报    发表于   2012-09-28
发科(2454)日前才宣布TD-SCDMA(3G)智能手机公板芯片传捷报,并看好TD-SCDMA智能手机明年倍增;无独有偶, 高通 昨(27)日在北京与中国移动同步宣布将推出首款支持TD-SCDMA低价智能手机的公板(QRD)芯片MSM8930,快速导入公板设计,高通指出,将有利于客户的新手机赶上明年第1季中国农历年消费旺季。

高通美国总公司移动计算联席总裁克里斯蒂安诺.阿蒙昨日出席在北京召开的QRD新品发布会,一如产业所预期,高通发表4核心3G智能手机QRD芯片MSM8225Q(UMTS)、MSM8625Q(CDMA/UMTS),令人惊讶的是,还宣布将通过单一平台Snapdragon S4 Plus MSM8930同时支持UMTS、CDMA和TD-SCDMA制式,这是高通款支持大陆自有规格TD-SCDMA的公板芯片,将在今年第4季出货送样,明年第1季客户新机即可上市,该消息也成当日记者会焦点。

由于联发科日前双核心公板芯片MT6517已供应给大陆华为、联想和中兴的三款手机通过了中国移动的入库测试,高通以迅雷不及掩耳速度推出TD-SCDMA的公板芯片,竞争更显白热化。

据资料显示,大陆电信营运商中国移动所主导的TD-SCDMA用户总数超过6000万户,相当于3G市场4成。联发科总经理谢清江日前表示,由中国移动所主导TD-SCDMA智能手机明年将会有倍增的表现。

明年大陆TD-SCDMA手机倍增商机,而眼前战便是明年第1季中国农历年消费旺季,高通QRD芯片对上联发科公板芯片的战场扩大到TD规格。











标签: 高通 TD公板 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续