9月28日消息, 英特尔 刚刚在旧金山发布了Windows 8平板电脑的专用处理器,即凌动 Z2760 ,这也被看作是intel同ARM在Windows平板电脑上的首次交锋。
自从Windows 8宣布首次支持ARM芯片后,其平板产品可支持ARM和X86架构的关系动摇了多年稳固的Wintel联盟。而intel发布的Z2760也是在用产品和OEM深度关系证明,在Windows平台上自己还有不少优势。
Z2760芯片平板支持10小时高清视频播放
根据官方介绍,Z2760是一颗双核的SoC芯片,并采用32纳米制程工艺,频率可达1.8Ghz。
新处理器将基于Clover Trail核心,这是一个发布的处理器核心,被英特尔定义为与ARM(SOC)芯片竞争的产品。
英特尔表示,基于Z2760的平板电脑可以做到长时间待机:其可支持长达3周的联机下待机和10小时的HD高清视频播放。
英特尔移动通信事业部应用处理器平台业务总经理Erik Reid表示,这只是intel在平板电脑市场的开始,而公司的目标是希望打造让消费平台和企业级平台都有完美体验的平板产品。
联想、华硕等多家OEM发布基于新处理器的平板电脑
与Z2760一起发布的是多家厂商基于此定制的平板电脑,其中包括华硕、宏碁、联想、戴尔、富士通、LG、三星、中兴等OEM厂商。
其中,以Lenovo Think Pad 2、ASUS Vivo Tab、Samsung ATIV Smart PC等在现场得到充分展示。不少产品将等待Win8正式发布后上市。
英特尔表示,到目前为止,至少有20款基于Z2760的平板电脑正在准备中。
intel在Win8平板上于ARM
虽然Windows 8同时支持ARM和X86架构,而且微软官方发布的平板电脑Surface中也有支持ARM的版本,但因为ARM版本的Windows 8不兼容之前的Windows软件,OEM也处于观望之中。
微软之前甚至宣布将在ARM版本平板电脑中赠送一个免费的Office软件,但浏览器、游戏等程序的不足也难让产业链感兴趣。
不过ARM仍然有着价格优势。根据国外媒体的预测,intel平台的Win8平板定价在799美元的水平上,而亚马逊的ARM架构的Android平板电脑只卖199美元。