详情页
首页>资料大全>企业资讯
展讯2013年推五模十二频单芯片产品
C114中国通信网    发表于   2012-09-28
9月27日消息(齐鸣)今天,中国移动终端产业链大会暨渠道签约仪式在京举行,中国移动通信集团公司总裁李跃,副总裁沙跃家、李慧镝出席大会。作为迄今为止TD产业界规模的合作伙伴盛会,中国移动邀请了终端制造、芯片、方案、仪表、渠道等方面的130余家合作伙伴近1000人参会,有23家终端芯片、生产厂商现场展示了的TD终端产品。

作为TD芯片厂商中的重要一员, 展讯 CEO李力游代表TD产业链芯片厂商在本次会议上进行了重要发言。“2011年展讯通信芯片的销量超过2亿片,同时也跻身于全球前四大手机芯片供货商的行列。作为一家本土创新型芯片企业,展讯通信对TD产业的投入已经长达10年之久。为了使TD-SCDMA尽早产业化,展讯通信在2004年就研发了颗TDSCDMA的手机芯片,解决了TD产业无专用手机芯片而导致的在功耗、成本等诸多方面的困境。”

支持TD-SCDMA的同时,展讯也在TD-LTE芯片上发力。据李力游介绍,为了支持TD-LTE产业能尽快推向商用,展讯在2012年初率先发布了支持TD-LTE /TD-SCDMA/GSM等多种通信制式的多模手机单芯片,并将于2013年推出支持五种通信制式(TDDLTE/FDDLTE/TDSCDMA/WCDMA/EDGE)十二个通信频段的多模手机单芯片,支持中国移动将TD-LTE推向全球。

2011年,展讯将40nm技术被引入到TD产业,使得TD终端无论在产品的功能、性能以及成本上都实现了对其它3G制式产品的反超,为TD终端的放量发展铺平了道路。

当今年千元智能机成为整个通讯终端产业发展热点的时刻,展讯也没有缺席。智能机以超过50%的出货渗透率迅速在消费者中普及。面对这一形势,中国移动适时推出了“同时、同质、同价的三同”政策,在这一政策的的推动下,采用展讯芯片的三星Galaxy系列,HTC 的ONEX和“新渴望”系列产品的及时发布,使得TD终端解决了高端用户因为找不到适合的终端而放弃TD网络的难题。

“当然,除了价格优势外,展讯还追求TD终端的质量优势。以基于展讯SC8810芯片的TD普及型智能机为例,待机电流、通话电流以及数据业务电流都比同规格的W智能机有很大程度的降低。在芯片的应用处理能力上,基于展讯SC8810的TD普及型智能机在Geekbench的跑分测试中超过了iPhone4S的表现。”李力游说。

在中国移动终端公司对终端质量的严格把控和有效监督下,今天TD终端的投诉率已明显低于其它3G制式终端。TD终端在性能上已经实现了与其它3G制式同步,而成本上则表现出明显的优势。

“此外,TD终端还具备其它3G制式终端不具备的优势,正像一个客户在他们的产品宣传中说的"1秒钟2G升3G",这让他们的TD产品的销量远好于WCDMA的产品。”李力游说,“中国移动拥有将近7亿用户,即使以保守的每年1/3换机率计算,每年TD-SCDMA终端市场规模超过2个亿,这为开放渠道的健康发展提供了巨大的市场前景。作为终端芯片行业的代表,展讯对今天TD-SCDMA的市场规模和TDLTE的发展前景充满信心。”

















标签: 展讯 五模十二频 采购平台 Avnet采购 安富利采购 E络盟采购 芯片代购网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续