详情页
首页>资料大全>企业资讯
半导体显示:促进产业内涵式整合
中国电子报    发表于   2012-09-29

京东方科技集团股份有限公司董事长王东升

十五年来,显示领域出现了两次争论。一次在2000年前后,彩色显像管(CRT)产业面临替代危机,下一个主流方向是等离子显示(PDP)还是薄膜晶体管液晶显示(TFT-LCD)?业内有截然不同的声音。经过十多年的发展,TFT-LCD已成为显示领域绝对主流。随着TFT-LCD和电致发光(EL)技术的进步,有源有机发光显示(AMOLED)也开始产业化。此外,柔性显示(FlexibleDisplay)、激光显示(LaserDisplay)等显示技术也不断涌现。目前,显示产业又出现新一轮争论。


TFT-LCD有更长远发展潜力

TFT-LCD产业在显示领域脱颖而出的关键是它顺应了半导体技术替代真空电子技术这一历史趋势。



电子器件领域发展的历史基本是半导体技术替代真空电子技术的历史。电子信息产业发生了三次伟大变革:次发生在1947年的信号领域,以晶体管、 集成电路 为代表的半导体器件逐步替代了以电子管为代表的真空电子器件,促进了通信、计算机、软件产业的发展和互联网时代的到来;第二次替代发生在1991年TFT-LCD产品问世以后,以TFT-LCD为代表的半导体显示器件替代了以CRT为代表的真空电子显示器件,成为显示领域主流;第三次替代始于1994年白光LED半导体灯问世和2012年OLED灯问世,以LED和OLED为光源的半导体照明器件逐步替代白炽灯和传统节能灯等电真空光源。

在过去十多年里,为什么TFT-LCD能发展成为市场主流?我认为:“TFT-LCD产业在显示领域脱颖而出的关键是它顺应了半导体技术替代真空电子技术这一历史大趋势。”十五年前,面对CRT替代危机,京东方决定进入新型显示领域,并终选择了更有长远发展潜力的TFT-LCD。随着AMOLED产业化,未来柔性显示等新型显示技术不断发展,人们对显示产业未来发展的方向与路径产生了新疑问。我们是否可以从哲学高度用两句话来回答:一是从CRT到TFT-LCD是技术的中断和开始;二是从TFT-LCD到AMOLED是技术的延伸和发展。TFT-LCD、AMOLED以及包括FlexibleDisplay等新型显示技术,它们的基础技术都是半导体技术,都可统称为半导体显示(SemiDisplay)。



AMOLED是TFT技术的延伸

AMOLED是TFT-LCD技术的延伸和发展,它们之间技术相关性和资源共享性高达70%。



我们可以给半导体显示下个定义:半导体显示是通过半导体器件独立控制每个小显示单元的显示技术统称。它有三个基本特征:一是以TFT阵列等半导体器件独立控制每个显示单元的状态;二是采用非晶硅(a-Si)、低温多晶硅(LTPS)、氧化物(Oxide)、有机材料(Organic)、碳材料(CarbonMaterial)等半导体材料;三是采用半导体制造工艺。与半导体显示技术和产品相关的材料、装备、器件和应用终端产业链统称为半导体显示产业。

我们还可以通过TFT-LCD和AMOLED的结构比较进一步说明上述定义。多年的技术进步和市场应用驱动,TFT-LCD已从a-Si发展到LTPS和Oxide。TFT-LCD有偏光片、彩膜、液晶、TFT阵列、偏光片、背光源六个部分组成。顶发光AMOLED有三个部分组成,分别是密封层、有机发光层、TFT阵列。但TFT阵列的半导体材料已发生变化,其采用的是LTPS或Oxide。材料和工艺发生了革命性进步,器件结构也简单很多,但半导体显示的基本特征和技术基础并没有改变,柔性显示也同理,所以AMOLED是TFT技术的延伸和发展,它们之间技术相关性和资源共享性高达70%。

从a-SiTFT-LCD、LTPSTFT-LCD、OxideTFT-LCD到AMOLED,半导体显示产业发展关键驱动力有两个:一是技术进步,二是市场应用。市场应用是根本的驱动力。传统a-SiTFT-LCD尽管仍在进步,但总体上尚不能满足细分市场显示产品性能提升的要求,LTPSTFT-LCD、OxideTFT-LCD和AMOLED应运而生。这些新型显示技术出现,带动了材料、工艺和装备技术的进步。新材料、新工艺和装备技术的进步加速了上述新型显示技术产业化,反过来进一步推动了市场应用发展。

细分市场应用取决于显示技术和产品性能特点和成本竞争力。从目前显示应用领域特点看,主流依然是a-SiTFT-LCD;LTPSTFT-LCD主要应用于高端移动产品;OxideTFT-LCD主要应用在高档平板电脑、笔记本电脑、显示器和电视领域;LTPSAMOLED主要应用在手机等高档移动产品;OxideAMOLED可能主要应用于电视等中大尺寸显示产品。

根据Displaysearch数据显示,全球显示产品年市场总额2011年为1110亿美元,2018年预计为1634亿美元,平均年复合增长率为5.7%。其中a-SiTFT-LCD仍为主流,但逐渐呈下降趋势;LTPSTFT-LCD年复合成长率为13%;OxideTFT-LCD为36%;LTPSAMOLED为31%;OxideAMOLED为135%。该数据在一定程度上反映了显示领域各类技术和产品此消彼长的基本趋势。



资源整合实现价值增值

将TFT-LCD、AMOLED、柔性显示等技术相关性和资源共享性限度的发挥,才能实现投资价值化。



材料技术进步将大大促进新型半导体显示技术和产品的发展,反过来对材料厂商也是一个机会。基板材料将朝着更轻薄、更耐高温、更环保、柔性化等方向发展;IC将朝着SOC、COG、GOA,甚至“芯屏气和(CPSI)”方向发展;半导体材料将从a-Si发展到LTPS/Oxide、Organic/Carbon;液晶材料响应速度会更快;背光源中的LED灯逐步减少,OLED材料寿命和光效不断提升。这些需要器件厂商和材料厂商携手努力。此外,装备厂商也将获得新的机会。材料和工艺技术的进步要求装备厂商与时俱进。这些依然需要器件厂商、材料厂商和装备厂商携手共进。

近几年来,面板价格不断下降,全球面板企业处境艰难。尽管近期整体行业情况有所好转,但仍然面临困难。平板显示产业必须共同创建长期稳定的赢利模式和发展机制。创建长期稳定赢利的模式和发展机制,一是技术创新推动价值创造;二是资源整合实现价值增值。

关于技术创新推动价值创造,我在2010年曾提出一个定律:即生存定律。这个定律的核心内容是:每三年显示产品性能提升一倍以上,企业才能生存下去。这一周期还将被缩短。为了活得好一点,我们的目标要努力高于上述要求。

传统资源整合形式,一般通过垂直或水平整合,产生协同效应,实现价值增值。我们更要重视通过内涵式整合,实现价值增值。比如通过将TFT-LCD、AMOLED、柔性显示等技术相关性和资源共享性限度地发挥,实现投资价值化。不要孤立的分割,要有机地把这些资源相联系。由于市场定位不同,我们要鼓励和尊重发展模式的差异化,重视内涵式整合,促进垂直和水平方向合作共赢。这也是我们提出半导体显示这一产业新定义的意义所在。正因为有了半导体显示这个产业新定义,才能真正促进内涵式整合的实现。

对于平板显示产业的发展,我提出三点建议:一是将半导体显示作为行业标准术语,推进行业标准化;二是在半导体显示领域推进国际交流与合作,尊重知识产权,携手共赢;三是高效利用资源,把控投资节奏,避免无序竞争。




















































标签: Mouser 集成电路 Future采购 国外代购 国内采购 元器件搜索 芯片搜索

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续