C114讯 9月29日早间消息,在日前召开的“新一代宽带无线移动通信发展论坛”上,工业和信息化部电信研究院通信信息所副总工胡珊表示,截止到2012年8月,LTE全球用户总占比只有0.5%,但明显超越了3G商用初期的发展水平。
“LTE只用三年半的时间实现了2000万用户的规模,这个速度是远远快于2G和3G水平的。” 胡珊说。
在胡珊看来,LTE的快速成熟与系统设备和终端的快速成熟都是香港的。首先是系统设备,“系统设备主要的特点就是多制式共平台基站已经成为业界现实。现在很多基站都可以同时支持2G、3G和LTE多标准基站,现有的基站基础上也可以进行LTE的部署。”
终端、特别是智能终端是LTE发展很重要的因素。“因为相对于3G技术而言LTE对于终端芯片处理能力和功耗控制能力要求非常高,所以说对终端芯片无论是材料、工艺方面要求非常高。”
现在普遍采用的是40纳米芯片的工艺处理能,这是可以支持数据卡终端使用的。但是现在用40纳米的芯片工艺来看,功耗还是比较大的。现在又出现了28纳米芯片的可能,它会有效解决功耗的问题。
但是现阶段只有高通公司可以小批量提供商用产品,现在商用产品价位是17、18美金左右,这个价位很难实现规模商用,降到7、8美金可能能实现规模商用,这个在未来一到两年会出现规模量产。
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04