详情页
首页>资料大全>企业资讯
奈米科技走入生活创意多
CTimes    发表于   2012-10-07

今年的「台湾国际奈米周」昨(3)日登场,在台北世贸一馆B区展出。虽比不上一些电脑展占满世贸整区的规模,而且国家型计画及学、研单位的展出比例甚高。这和奈米技术仍偏向基础科技的研究阶段有关,但已可看到更多的厂商参与与新应用的出现。

附图: 工研院研发的主动式体温调节衣BigPic:750x500

根据工研院产经中心(Industrial Economics & Knowledge Center,IEK)调查资料显示,台湾金属机械、建材家电、纺织、塑橡胶、及树脂涂料等产业之奈米相关产品产值在去(2011)年时达到新台币93.7亿元,并预估2012年台湾产业奈米相关产品产值可望跨越新台币百亿元门槛。奈米国家型科技计画从期启动迄今,厂商投资金额已高达300亿元以上,奈米科技已成为产业加值升级的必备技术。

奈米技术的应用领域极广,在这次的「奈米原型产品展示与体验馆」中,展现了包括3C产品应用、民生科技应用、工业制造应用、环境与安全应用、能源产品应用、奈米医院应用、与国科会奈米标章推广等七大领域的成果,例如奈米手套、奈米薄膜、奈米银线、奈米涂料、以及近来相当热门的奈米GZO靶材透明导电薄膜等等。

工研院今年以「走进智慧能源生活现场探索未来奈米节能科技」为主轴,运用智慧节能屋情境,展示与奈米科技相关的未来居家能源及高效率节能生活之应用情境;以未来居家生活所使用的能源、未来在屋内 电源 控制管理所需的高效率能源转换材料及居家生活之节能产品为主轴。相关研发成果介绍如下:

主动体温调节衣给你恒温舒适好感觉

衣服也可以有智慧地主动调节体温?工研院研发的主动式体温调节衣是藉由侦测人体温度做为致动讯号,回馈控制调节衣内的循环冷却液,达到有效率的降低人体温度,让身处高温环境的作业人员也能够在酷热的情况下,拥有可以达到恒温舒适的从业条件。

主动式体温调节衣是采用具有高导热特性的奈米材料添加于循环管中,可有效增加导热性,加速体温调节与降温效果,可让使用者自己设定舒适的调节温度,同时侦测体温来达到维持恒温的效果并延长使用时间;相较于一般市售非主动式的凉感衣,主动式体温调节衣拥有长效低温、温度可调控、高舒适性等优势。这项技术如果在温控25℃条件下使用,可维持达100分钟以上,而总重量小于1公斤,使用9V电池作供电,具备长效轻便等优异特性。

野外求生e电通烤火也能发电

野外露营时升火所产生热能也能发电!工研院开发的野外求生e电通,内建热电模组,将燃烧所产生的「热」转换成"电",可做为USB电源,供夜间照明亦或手机及卫星导航充电之用。这个元件具有轻薄体积小、无需动力、无噪音、无毒性、运作时可随意携带、可长时间重复使用等优势,实为登山露营必备之野外求生用品。

此外,工研院也将此一热电材料与模组技术应用在回收300°C的工业废热,该技术采用碲化铋系列热电材料,运用奈米结构提升特性,在热端温度200°C时,转换效率达5%;且材料制程易于量产,具成本竞争力。目前已与中钢公司合作运用在钢板热轧退火炉炉壁,初期每年即可运用废热产电4500度;未来将拓展至金属业、石化业、水泥业、造纸业、焚化炉、车辆船舶等废热发电应用,创造我国新兴产业,同时具减废减碳及产电产能的双重效益。

无线传电系统

随着行动资讯产品广泛运用,对电力需求也日益增加,工研院开发无线充电方式,提供行动资讯产品不用 电线 就可充电或供电的新方法!无线传能系统是颠覆传统供电方式的革命性设计,透过无线传电技术与电磁感应提供手机5W电力,形成非接触供电系统,该设计应用曾在2012年荣获IF 设计奖。这项技术也可使用在捷运车站,形成自主供电系统,让列车进站时,透过磁场变化感应月台边架构的无线传能带(Wireless Bond)产生电能,再以无线传电带供应用电产品,未来可使用在3C产品、手机、家电、玩具等无线充电用途。

兼具隔热及发电的太阳能发电窗

居家窗户也可以节能,您知道吗?工研院研发的「太阳能发电窗」,全透明却可隔热.兼具发电功能,主要是运用一层微结构薄膜贴在高透明的玻璃上,在边框安装上USB就可以让窗户摇身一变成为发电窗户,可以应用在3C或手机充电等功能,非常方便,特别适合于单一方向排列如坐北朝南/东西方向建物或南北往返的高铁窗户效果好,更可用于大楼窗户、建材、屋顶或太阳能电厂中。未来除了绿建筑屋顶外,应用于植物工厂、大众运输之窗户或天窗、候车棚或充电站都是新市场,此技术已技转晖光日新与奇菱科技,也将是下一波绿建材生力军。


标签: 电源 电线 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台