详情页
首页>资料大全>企业资讯
无线电引信低频测试系统 满足月产2万件检测需求
21ic    发表于   2012-10-08

本文所介绍的便是由领邦仪器为某军工单位定制研发的无线电引信低频测试系统,系统设备近日已经交付使用。

系统概述

本系统是以虚拟仪器技术为基础的通用检测设备,用于无线电引信测试。本系统可对分米波、厘米波和毫米波工作频段的引信进行多参数测试,同时具有可扩展性,可适应不同引信低频组件测试要求。本系统通过整合测试项目与测试流程,可将六种引信放到一个台子上进行测试,大大提高了现有引信的检测效率。

外观和说明

本系统由三个操作台级联组成。设备外观如图 1所示,设备外观说明如表1所示。

功能与指标

频率范围可扩展,满足月产20000件的生产检验要求;

能够满足多品种同时生产的测试要求,单次测试时间不超过50秒;

系统能够模拟涡轮发电机给引信低频组件供电;

系统能够模拟输出各型号引信低频组件所需目标信号;

系统对各型号引信低频组件测试流程可配置;

设备能够将各型号引信低频组件检测结果保存至数据库,并能够以“产品批次”、 “测试时间”和“操作人员”对测试结果数据进行查询;

目标信号模拟器技术指标:

l 低频信号:频率设置误差≤2Hz;幅度Vpp在1mV~400mV范围内连续可调;

l 中频信号:频率设置误差≤10Hz;幅度在1mV~400mV范围内连续可调;

l 高频信号:频率设置误差≤50Hz;幅度在0.3mV~50mV范围内连续可调。

主要软件操作界面

工位机显示界面如图2所示,界面各功能区说明如表2所示。

产品价值

通用:本方案只采用一套测试平台,却实现了工厂所有现有引信低频组件检测项目的测试。设备硬件通道具有通用性,设备软件具有可扩展性,可适应不同引信低频组件测试要求。若以后在该频段内增加相同体制新产品,只需对软件进行升级即可满足检测需求。

安全:设备具有输入输出保护,避免不合格样品损坏 测试设备 或者设备异常时损坏样品。

可靠:本方案采用模块化设计思想,硬件具备可更换性和可扩展性,设备维护方便,可靠性高。

操作简单友好:软件系统采用了图形化界面,操作方便(图2所示)。本方案设计充分采纳了工厂一线操作工人的意见,在设备操作使用上处处体现其人性化设计,操作友好。

标签: 测试设备 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索