详情页
首页>资料大全>企业资讯
Electronic Product China – Power Management Trends Q&A;
凌力尔特公司    发表于   2012-10-08
凭借创新的产品和聚焦的策略,我们期望凌力尔特能够在模拟半导体市场持续实现更快的增长。行业分析师预测半导体行业会在2012 年下半年在一定程度上减缓增长, 但从的数据来看,我们仍然充满乐观。我们期望凌力尔特继续在市场上有更好的表现,并对长期持乐观态度。
在凌力尔特关注的高性能细分市场中,我们大多数的产品拥有专利且没有直接替代产品,因此我们持续取得成功的重点包括:
· 持续将重点放在高性能模拟IC
· 继续雇用、培训并留住秀的人才
· 继续让我们的资深技术研发人员与全球客户进行直接交流
· 通过首先为市场提供核心技术和产品来保持性能地位
· 部署开发资源以持训练有素和精挑细选
· 随时留意并积极响应我们核心市场所发生的变化
2. 工业和新兴能源领域会成为 电源 管理市场未来几年稳定增长的动力吗 ?
2012 年,电源管理市场出现了许多热门技术,其中一项新兴技术来自于可替代能源领域。很明显,任何注重于满足该领域需求的电源管理产品将拥有巨大的增长潜力。因此,凌力尔特近推出了一系列能源收集产品以专门服务于该新市场。这些产品使环境中的少量能源容易收集和管理,让该能源在建筑物中执行如监控 HVAC 系统这样的功能,从而得到更有效地使用能量。我们感到非常惊讶能够从客户方面得到十分积极的响应,因为他们形成了诸多关于新产品的想法,如果没有我们的产品,这些想法恐怕难以实现。我们相信,这个进化中的市场拥有巨大的潜力,我们将持续开发并推出专门面向这个细分市场的产品。
世界上有大量围绕着我们的环境能源,收集能源的传统方法一直以来是通过太阳能电池板和风力发电机。然而, 新的收集工具可以让我们从各种不同的环境资源中制造电能。此外,电路的能源转换效率并没有那么重要,重要的是有更大量“平均收集”的能源可用于供电。例如:热电发生器可将热量转换为电力、压电元件可转换机械振动、光伏元件用于转换阳光 (或任何光子源)、而流电元件则可从湿气实现能量转换。这让为远程 传感器 供电或为电容器甚至薄膜电池这样的存储器件充电成为可能。因此,一个微处理器或发送器可从远程位置供电,而无需本地电源。这为凌力尔特的能源收集产品用做潜在解决方案带来机会。
一个可替代能源带来机会的绝佳范例是太阳能电子器件市场。随着企业开始寻找方法以减少能耗,这个市场获得持续的增长。以智能电表为例,它们被用于部署智能电网,希望通过环境能源供电,从而减少操作能源成本。太阳能是一种可行并丰富的能源,然而,由于太阳能多变且不可靠,几乎所有的太阳能器件需要可再充电电池。因此,提取尽可能多的太阳能为这些电池快速充电成为一个重要目标,当不能提供太阳能时,可以维持它们作为能源的充电状态。
3. 除了技术之外,要想在电源管理市场取得成功,还需要什么要素?
我们不完全依靠新技术来加强我们的产品组合,我们相信产品的可靠性和坚固性同等重要,因此,凌力尔特已开发出可预测可靠性的系统,该系统在一个数据库中结合了质量和可靠性信息,从而提供可靠性概述与趋势分析。此外,从起初、相当多的规划到设计产品。此计划包括器件布局考虑、输入和输出保护方案选择、晶圆制造处理技术选择、以及材料和制造技术的规格。
我们设计产品以满足美国、欧洲和中国汽车客户对坚固性的需求。这些市场拥有汽车电子协会规范规定下的一套独特要求,如 AEC-Q100。凌力尔特的生产件认可过程 (PPAP) 定义并展示我们产品的更多可靠性优势,它们专为满足汽车应用的严格要求而设计,占我们全球总业务的 17%。
4. 您怎么看待中国的电源管理市场 ? 对中国本土的电源管理公司又有什么看法 ?
2011 年,凌力尔特取得了很大的成就,这在很大程度上归功于我们的销售团队在前几年做出的努力。我们认为已经积累起来的势头将为在 2012 年主要细分市场的持续增长奠定基础,包括通信、高端服务器、工业处理控制、以及汽车电子。
后,在中国和全球增长率方面,我们期望超过总体模拟半导体市场。
标签: 电源 传感器 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网