详情页
首页>资料大全>企业资讯
IPC发布《2012年8月份PCB行业调研报告》
EEWORLD    发表于   2012-10-09
PCB 行业增长率和订单出货比结果
8月份,刚性PCB板出货量同比下降0.1%,订单同比增加了1.3%。截至发布日,2012年刚性PCB出货量减少了4.7%,订单却增加了1.1%。与上月相比,刚性PCB出货量环比上升7.2%,订单环比上升14.1%。2012年8月份北美地区刚性PCB工业订单出货比强势增长至1.02。
8月份,挠性电路板的出货量同比上升1.7%,订单同比下降14.7%。截至到发布日,2012年挠性电路板的出货量减少了3.4%,订单减少了8.5%。与上月相比,挠性电路板的出货量,环比上升0.3%,订单环比上升13.8%。2012年8月份北美地区挠性电路板订单出货比大幅回落至0.87,主要原因归结为7、8月份的订单疲软。
刚挠性结合板,8月份的出货量和订单同比增长为零。截止到发布日,今年刚挠性结合板的出货量下降4.6%,订单却上升了0.2%。与上月相比,8月份的出货量环比增加6.6%,订单环比增加14.1%。2012年8月份刚挠性结合板的订单出货比略有下降,保持在1.00的水平。
IPC市场研究总监Sharon Starr说:"8月份北美刚性PCB板和挠性电路板的订单,与上月相比均呈现稳步增长;挠性电路板因前两个月订单不足,导致订单出货比下降。挠性电路板订单表现不稳定,但是8月份的调查结果不能理解是行业趋势。基于周期性效应,我们希望看到在9月份有不俗的表现。 "
订单出货比,是在IPC调查的样本公司群中,用过去三个月的销售额除同期的订单额计算出来的数值。比率大于1.00说明当前需求大于供应,预示着在接下来的二、三个月内,销售会向着增长的态势发展。
刚挠性结合板的订单出货比和增长率,受刚性PCB的影响较大。根据《IPC全球PCB生产统计报告》,在北美,刚性PCB约占当前PCB行业90%的份额。
北美本土生产的作用
IPC每月对北美PCB行业的调查数据,来自美国和加拿大企业的订货量和出货量,这些数据显示了该地区的需求指标。这些数据并不能用来度量在美国和加拿大本土生产的PCB量。为了掌握该地区的生产情况,IPC要求参与调查的公司,提供各自在美国、加拿大本土生产的出货量在提交的数据中所占的百分比。经IPC调查,8月份刚性PCB出货量和挠性PCB出货量的82%产自本土。这些数据明显受到IPC调查样本公司的综合影响,1月份数据稍有变化,但是其余月份都保持恒定。
裸板与组装
挠性电路板销售额中除了裸板之外,还包括像组装这样的增值服务部分。8月份,IPC对挠性电路板制造商的调查显示,裸板约占出货总值的43%。 组装和其他服务在挠性电路板生产厂家的业务中,占据了一个相当大的份额并且在逐步增加。这个数字对调查样本的变化也是敏感的,同样是在年初选择调查样本时需要考虑的因素。
数据解读
同比增长率、年初至今的增长率,对于探究行业的发展趋势深具指导意义。环比数据因其受周期性、短期性变动因素的影响,需要谨慎看待。与出货数据相比,订单数据变动更大, 月与月之间订单出货比的变化,也就不是那么重要,除非出现连续三个月以上的明显变化趋势。探究订单、出货变化的原因与了解订单出货比的变动同样重要。
IPC对PCB行业每月的统计信息,是基于在美国和加拿大具代表性的刚/挠性PCB制造商作为样本,定期提供的数据。IPC每月发布PCB订单出货比和PCB统计项目报告。月度统计报告会在下个月的后一个星期发布。














标签: PCB 采购平台 Avnet采购 安富利采购 E络盟采购 芯片代购网