详情页
首页>资料大全>企业资讯
可减少功率损耗和次谐波振荡的LED 背光升压开关
EEWORLD    发表于   2012-10-09

在防止低效的不连续导通模式 (DCM) 升压转换器产生功率损耗和次谐波震荡方面,高功率 LED 设计师们面临挑战。 飞兆半导体 公司(Fairchild Semiconductor)的 FAN7340 和 FAN73402 单通道升压控制器(带集成式高电压调光 MOSFET)可帮助设计师在高功率照明应用(如适用于 3D 电视和显示器的 LED 背光)方面实现更高的效率、更优质的性能和更好的可靠性,从而克服这些挑战。

这些背光驱动升压开关器件使用带有可编程斜率补偿的电流模式控制拓扑结构来防止次谐波振荡。 这些设备带有内部调光和模拟脉冲宽度调制 (PWM) 设计,可通过快速 PWM 调光响应来克服 DCM 升压转换器的短期下降问题。

这两款设备均带有集成保护功能,如欠压锁定、LED 开路保护和过压保护,从而尽量减少元件数量。 另外,如果 LED 灯串出现异常,这些设备还会生成延迟的故障信号,从而实现防错功能。


标签: 飞兆半导体 LED 小批量现货代购 大联大采购 Element14采购 E络盟采购 Future采购