详情页
首页>资料大全>企业资讯
日本电气硝子展出用于智能机等显示领域“隐形玻璃”
日经电子    发表于   2012-10-10

日本电气硝子在“CEATEC JAPAN 2012”(2012年10月2~6日于幕张MESSE会展中心举行)上展出了表面反射率仅为0.08%的“隐形玻璃”。

这种隐形玻璃通过在玻璃表面形成16层防反射功能膜,将反射率降到了0.08%。日本电气硝子介绍说,以前的防反射玻璃为“3~5层”防反射膜,也就是说,此次的隐形玻璃表面层叠了数量为其3倍以上的防反射膜,另外,防反射膜本身的材料为“普遍使用的电介质多层膜”,用溅镀法成膜。

据日本电气硝子介绍,这种隐形玻璃已被美术馆及珠宝店等采用。在2012年7月于大阪市立近代美术馆(暂称)心斋桥展览室举行的展览会“佐伯祐三与巴黎——张贴海报的街角”上,通过用隐形玻璃来保护已故日本画家佐伯祐三的画作,“成功提供了防止光反射的展示”。

日本电气硝子此次在厚度为100μm的超薄型玻璃的表面形成防反射膜,将其作为“平板电脑用隐形玻璃”和“显示器用隐形玻璃”进行了展示,打算向智能手机、平板电脑、显示器及电视等领域积极推广。通过使用厚度仅100μm的超薄型玻璃,“可像薄膜一样来处理”。

标签: Digikey采购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网