详情页
首页>资料大全>企业资讯
甲骨文推出Oracle Java 嵌入式套件7.0版
比特网    发表于   2012-10-10

甲骨文近日宣布推出Oracle Java 嵌入式套件7.0版(Oracle Java Embedded Suite 7.0)。这是一个新的打包产品,可跨广泛的嵌入式系统为创建应用软件提供便利性,这些系统包括网络设备、医疗设备、家庭网关和路由器、大型周边设备(如多功能打印机)。

·Oracle Java Embedded套件 7.0版是基于Oracle Java 平台, 标准版 (Java SE) Embedded 7和 Java DB以及为减少能耗而优化的面向嵌入式套件的GlassFish和 Web Service架构Jersey的版本而创建。

·通过该套件,甲骨文已经把网络服务器、网络服务和数据库技术以及应用架构预先集成到标准化的、为嵌入式设备实现了优化的解决方案中。

Oracle Java 嵌入式套件 7.0版的主要性能包括:

o 低能耗的Java Runtime可确保完全符合Java SE 7的规格

o 安全、可靠的结构化数据存储和现代化SQL支持

o 完全符合Java Servlet 3.0规范

o 安全租用网络服务、静态和动态的网络内容及客户访问RESTful网络服务

o 配置选件可进行针对部署的调试以及性能优化

Oracle Java 嵌入式套件通过利用已验证的中间件组件以及其现有Java功能套件,来帮助客户加快产品上市时间。

Oracle Java 嵌入式套件7.0版目前可面向在x86和ARM上的Linux提供。该版本的评估实施可从甲骨文技术网(OTN)上下载。

Oracle Java 嵌入式产品可让设备制造商利用广泛的Java生态系统,包括全球超过900万的Java开发者。

Java嵌入式技术是Oracle 全面的“从设备到数据中心”平台的关键组件,可简化机器到机器(Machine to Machine ,M2M)解决方案的实施。

为满足嵌入式市场对Java的巨大需求,甲骨文将于10月3日-4日在旧金山的Nikko酒店举办全新的嵌入式 Java @ JavaOne活动。公司的决策者可参加嵌入式Java @ JavaOne专注于业务的环节,同时公司IT和开发人员可参加专注于技术的JavaOne大会。

甲骨文将在2012 JavaOne大会(JavaOne 2012)中超过60场会议和BOF以及JavaOne展厅中展示嵌入式Java 和Java ME技术。

·2012 JavaOne大会将于2012年9月30日-10月4日在希尔顿旧金山联合广场、Nikko酒店、Parc 55 Wyndham和Taylor大街咖啡厅举行。

有关Java的事实与数据

· 97%的企业桌面运行Java;

· 每年下载10亿个Java软件;

· 超过30亿部设备采用Java技术;

· 80%的移动开发人员采用Java平台;

· 超过1.25亿台基于Java的电视设备已投入使用;

· 自Java Card推出以来,已经交付了超过80亿种Java Card产品。

标签: ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 Element14采购