详情页
首页>资料大全>企业资讯
数据中心效率普遍低下 CPU利用率仅为6%
腾讯科技    发表于   2012-10-10

北京时间10月9日消息,美国知名IT杂志《连线》网络版周一刊登评论文章称,如果说计算机产业的一个不为人知的秘密是 数据中心 服务器效率极为低下,那么该秘密幕后的秘密是:该产业从业人士及研究人员并不了解这种 效率低下 已经糟糕到何种程度。


以下为文章全文:

从 表面上看,这似乎只是一个很简单的问题。在各个大型数据中心内部,相关技术员工在解决计算能力不足问题时,往往有这样一种心态:在原有服务器基础上再增加 额外服务器。这些人员认为,只要叠加一些处理器,不但能够使数据中心保持正常运转,而且也可避免自己丢掉饭碗。然而对于这些服务器的性能利用率情况,这些 人员并不会加以太多关注。

科技产业经常将数据中心作为一个整体来谈论性能效率,比如数据中心所使用电力中,究竟有多少被用于运算。但这种方式并没有对服务器内部性能利用率(服务器究竟有多少时间是在真正处理各种任务)加以具体研究。事实证明,要解决这个问题并非易事。

亚马逊、谷歌和微软等 科技巨头都运营着各自大型数据中心。对于同服务器性能利用率相关的信息,这些公司皆以商业秘密为由而拒绝加以透露,因此其具体情况外界并不得而知。对于那 些效率更低的企业数据中心而言,相应员工对于严格的服务器效率检测指标就更有抵触情绪。美国知名市场研究公司Gartner分析师戴维·加普西奥 (David Cappuccio)在接受电子邮件方式采访中表示:“如果你是某家企业数据中心的员工,你肯定不希望上司知道如此昂贵设备利用率其实十分低下的事实。”

机 房动力环境研究机构Uptime Institute全球执行主管艾米·斯拜尔曼(Amy Spellmann)表示,上面这种情况,也导致业界无法有效解决数据中心效率低下的问题,“我觉得我们需要为数据中心利用率建立起相应标准并加以分析。 我们应该能够对这方面的情况加以追踪,从而对数据中心产业的整体情况有更深入了解。”

《纽约时报》前不久刊发了一篇有关数据中心极大浪费资源的长篇文章。然而该文在援引证据过程中,却使用了一份麦肯锡四年前发布的数据中心研究报告。该文援引的其他数据也被外界指责为不具权威性。

这 也体现了当前有关数据中心研究的现状:一则长篇报道竟然是基于2008年所汇总2万台服务器数据的研究报告。在那个时间段,亚马逊EC2云服务尚处于测试 阶段。时至今日,EC2及其姊妹服务AWS已占据互联网整体流量的1%。数据中心产业已经向前发展,但相关研究却原地不动。

麦 肯锡发言人查尔斯·巴特霍尔德(Charles Barthold)表示,截止目前,有关数据中心的系统性研究,仍是麦肯锡2008年的这项分析报告。麦肯锡2008年的这份报告得出结论,数据中心服务 器的利用率仅为6%。麦肯锡表示,根据此前从各客户那里收集到的数据估算,目前该利用率应该在6%~12%左右。麦肯锡拒绝就其报告作更深入讨论。

如果麦肯锡的上述推测基本符合实际情况,那真是太糟糕了。另一方面,目前尚不清楚,这是否就是衡量数据中心利用率高低的方式。

火 狐(Firefox)浏览器开发商Mozilla数据中心运营经理德里克·摩尔(Derek Moore)表示,平均看来,Mozilla数据中心服务器处理器利用率约在6%~10%之间。摩尔称,这种情况其实并不重要,他更关注的是服务器存储和 网络性能等情况。摩尔说:“我们绝大部分应用程序主要是消耗RAM或存储容量,而非CPU。只要RAM、存储空间以及网络输入/输出处于忙碌状态,即使 CPU任务处理处于闲置当中,我们也不会感到担心。在衡量服务器利用率过程中,CPU使用情况并不是指标。”

应《连线》杂志请求,摩尔还专门查看了Mozilla数据中心1000台服务器的利用率情况。他查看到的情况是:平均起来,这些服务器CPU利用率为6%,内存利用率为80%,网络输入/输出利用率为42%。

Uptime的斯拜尔曼表示,一些企业用户正使用诸如VMware等厂商提供的虚拟化软件,或通过使用云计算服务来提高服务器CPU的利用率,并使该利用率提升至20%~30%。而谷歌数据中心的相应利用率很可能接近50%。

但这种举措,对整个数据中心产业将带来多大影响尚不得而知。数据中心是否为浪费电力的大户?情况是否有了改善?或许真正的业界专家对此了解比较清楚,但整体上看来,外界对此了解并不多。

专门研究能源效率的斯坦福大学兼职教授乔纳森·库梅(Jonathan Koomey)表示:“我们都知道,数据中心的利用率很低,且这种情况在过去四年中很可能并无多大改变。然而这方面我们却拿不出相关数据。”

标签: 数据中心 效率低下 CPU利用率 6% Mouser采购 电子研发 Digikey采购 小批量芯片 芯片代购