临危受命的 诺基亚 Lumia 920 ,被外界广泛认为是决定诺基亚今后走势的关键机型。从目前的情况来看,诺基亚应该是把Lumia 920放在了 Android 之上,iPhone之下。这款背水一战的机型身上显示出,财务困境中的诺基亚仍然具有不凡的野心。
智能手机市场近年的变化可谓移山填海,纵使鬼谷子复生也难以算准。昔日地位几近无可撼动的芬兰王者诺基亚如今已经落得巨额亏损,大幅裁员的地步,而那家十年左右以前还在张罗着线下实体店以扭转市场份额下滑趋势的苹果公司,凭借着几代iPhone接力性地持续闪光,当下已经光芒耀眼无法直视,而同样在十年左右以前,还依靠着从朋友手中接来的一万美元现金信封才得以维持运转的安卓公司,现在已经被锻造成为谷歌阵营悬挂在苹果头上的达摩克利斯之剑。光环黯灭的诺基亚为了挽回劣势,选择与微软结盟,开始了艰难痛苦的转型历程。
▲临危受命的诺基亚Lumia 920(OFweek 电子工程 网配图)
在此背景下临危受命的诺基亚Lumia 920,被外界广泛认为是决定诺基亚今后走势的关键机型。显然诺基亚上下也清醒地意识到了这一点,Lumia 920作为对抗Android和iOS的新一代旗舰,做出了多项足够吸引眼球的革新。但是公众被挑起的胃口因为定价的原因明显有所萎顿。九月初德国媒体Winfuture爆料称Lumia 920欧洲版售价恐怕将达到600欧元(大约760美元),引发了部分消费者担忧,未曾料想诺基亚的胃口其实还不止于此。九月底正式公布的定价显示,德国境内的解锁版Lumia 920被定位于在649欧元(大约835美元)的位置上,瑞典境内的Lumia 920不带附件的价格也高达860美元,意大利境内为770美元,俄罗斯为800美元。相比之下,Android阵营的旗舰机三星Galaxy S3目前已经在售四个月,在意大利和德国的定价都只有530欧元(680美元),而风头劲的iPhone 5 16GB版本目前已经公布的欧洲定价则高居660欧元~730欧元之间。因此从目前的情况来看,诺基亚应该是把Lumia 920放在了Android之上,iPhone之下。这款背水一战的机型身上显示出,财务困境中的诺基亚仍然具有不凡的野心。
但是Lumia 920是否有底气支撑起这一定价呢?
革新的硬件
先来分析一下硬件规格。对比搭载WP 7.5系统的前作Lumia 900,Lumia 920在CPU、GPU、内存三大件上都有了全面的提升。处理器连跳两级从高通骁龙S2更换为双核心枭龙S4,值得一提的是S4的内部架构不同于ARM Cortex-A9也不同于A15,它是高通购买了ARM-v7指令集授权之后自行设计的优化架构,拥有比A9更发达的缓存系统,具备更强的指令级并行执行能力,因此它一般被认为是与A15基本同级的新架构。加上28nm工艺从旁辅助,Lumia 920的性能大幅超越前作900、击败上代旗舰iPhone 4s和Galaxy S2都是完全不成问题的。