详情页
首页>资料大全>企业资讯
因室制宜,创新照明,点亮办公空间
我爱方案网    发表于   2012-10-12

 

导读:越发达的城市,白领人群越多,而白领一族的一个重要特征是:除了睡觉大多数时间都在办公室中度过。办公室的环境舒适与否尤为重要。创建舒适且人性化氛围成为企业的社会责任,因此在照明等方面都有极其专业的要求。


REGUS是的专业办公室租赁商,在全球的85个国家,500个城市有1100个REGUS 专业办公室。位于上海南京西路1788号的Regus EcoCity是为了满足中国日益增长的商业办公需求新近开设的,是一个针对高端客户的商业办公室。

作为世界商业办公室行业的,REGUS对每一个中心在办公室的设计,舒适且人性化氛围营造,同时也希望能善尽其企业社会责任,提供更绿色可持续发展的办公空间,因此在照明等方面都有极其专业的要求。针对上海EcoCity 项目,Regus在设计阶段即与飞利浦团队沟通,希望能采用的绿色照明技术,为入住商业客户提供一个节能环保的人性办公空间并体现Regus 专业的品牌形象。

Thomas: REGUS一直注重人性化的办公氛围的营造,同时我们也希望我们的办公中心是一个节能,绿色的办公中心!

 

                                 

Regus作为一个高端商业办公中心,需要有一些高端的照明产品来提升办公室公共区域的环境,营造人性的办公氛围。首先我们选择了新上市的飞利浦Celino LED悬挂灯,线型的外观设计更加突现了接待区的设计风格,整体LED灯具的效能也比T5节能了约25%,另外,LUXSPACE LED的筒灯代替了现在办公室广泛应用的CFL荧光产品节能效果显著。在接待区,商务廊等公共区域用安装的LUXSPASCE,不仅提升了办公环境,仅此一项就节能了65%。

为了营造气氛,增加视觉的层次感,我们在接待区,商务廊,大会议室的光带部分也用飞利浦LED 灯杯代替了传统的MR16金卤灯,不仅有更好的色彩层次感,同时节能至少80% ,同时由于光源产生的热量少,大大降低了的办公室的碳排放。
 
                                 

我个人很喜欢飞利浦为我们两个会议室的做的照明设计,这是大会议室,整个会议室照明安装了飞利浦的DALI控制,利用手感的ToBeTouched DALI调光器可以调节会议室内筒灯和荧光灯的明暗,当你作演讲的时候或窗外阳光充足时,可以将光线调暗。我们的小会议室用了一个ROTARIS的主照明灯,这个圆形的LED灯具和小会议室很MATCH,它也可以通过DALI调光器调光,提供使用者自由选择舒适的亮度。

                                 

我们中心设计了一个叫做Campus的个性化办公区,我们为办公者提供了飞利浦Celino T5的荧光灯,我们选择这款产品主要是产品的眩光控制很好,同时也很节能,相对于传统的T8也可达到25%。这个办公区我们没有提供太多的辅助光源,主要是不想分散办公注意力。只是安装了数量有限的飞利浦LED 的GreenSpace Micro 筒灯,节能达到了60%。

                                 

我们在照明方面也很注重细节,在走廊上所有有画的地方,我们都安装的一款飞利浦可调整角度的LED射灯作为重点照明;在Bussiness Cafe & Touchdown Bar 我们为了营造一点点家的气氛,飞利浦为我们推荐了一款阿波罗餐台灯。

                                 

                                 
 

标签: Avnet Digikey IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 Future采购