详情页
首页>资料大全>企业资讯
飞思卡尔Xtrinsic 6轴传感器 实现更丰富的嵌入式功能
中国电子网    发表于   2012-10-12

目前先进的移动操作系统要求使用先进的 传感器 技术来提供更准确的数据,也要求比以往更快的响应速度。针对这一需求,飞思卡尔半导体公司日前推出一款Xtrinsic 6轴 传感器 ,该产品在一个封装内融合了加速计、磁力计、具有高分辨率的运动传感和航向技术。

新的Xtrinsic FXOS8700CQ传感器面向增强实境、游戏、导航和需要高度精确的定位数据的位置服务等移动应用,它的推出使MMA845x加速计和MAG3110磁力计的产品系列向组合式传感器扩展,以3mm×3mm×1.2mm的小型封装,实现更低功耗和更丰富的嵌入式功能。

飞思卡尔副总裁兼传感器与制动器解决方案事业部总经理Seyed Paransun表示:“我们的Xtrinsic 6轴传感器能捕获各个输入数据,并采用eCompass软件,将这些数据融合在一起,使传感器能输出更精确的数据,从而使移动设备能够快速、准确地做出决策。在一台设备中集成多个传感器,可降低开发整套系统解决方案的复杂性,帮助开发人员缩短产品上市时间,并降低成本。”

ABI Research预测,到2016年,智能移动设备需求的迅速增长将带动MEMS芯片市场的增长,使之达到将近15亿美元。传感器融合被应用到许多智能移动设备中,支持增强实境和位置服务等先进功能。为了推动这些应用的增长,飞思卡尔已经推出了多个传感器融合解决方案,其中包括近推出的面向基于Windows 8操作系统的便携式设备的Xtrinsic 12轴传感器融合平台,以及Xtrinsic eCompass传感器融合软件。

Xtrinsic 6轴传感器特性

Xtrinsic FXOS8700CQ 6轴传感器采用3mm×3mm封装,其中包含一个14位加速计和16位磁力计,以及一个高性能的ASIC。这种高性能的eCompass解决方案能够为大多数应用提供分辨率在0.1度、误差低于5度的航向精确度。

6轴传感器有较大的动态变化幅度——±1200μT,这样可以将其灵活地放置在印刷电路板的任何位置,印刷电路板含有扬声器和震动马达等磁铁。对于有硬铁磁场干扰的平台,FXOS8700CQ拥有嵌入式硬铁自校准功能,支持低功率硬铁偏移补偿。

FXOS8700CQ与Xtrinsic eCompass和校准软件兼容,拥有全系列功率和性能,带有浮点和整数代码,支持Android、Windows 8和其他操作系统。

供货和定价

Xtrinsic FXOS8700CQ 6轴传感器现已提供样品,计划于2012年第三季度由飞思卡尔及其分销合作伙伴进行批量销售。建议销售价格:10万件的批发价格为每件1.55美元。

飞思卡尔传感器工具箱在一个公用平台上提供面向加速计、磁力计、压力传感器和触摸传感器的硬件、软件和配件。飞思卡尔计划于第三季度供应LFSTBEB8700开发板,建议零售价为75美元。该开发板包括Xtrinsic FXOS8700 6轴传感器开发板和一个USB板,建议零售价为99.00美元。eCompass校准和补偿算法现与FXOS8700 6轴传感器兼容,并且可以使用RD4247MAG3110开发系统进行评估。

标签: 传感器 Future采购 国外代购 国内采购 元器件搜索 芯片搜索